IIoT ortamlarında güvenliği belirleyen temel unsurları keşfedin ve Netilion'un bu zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Article05.01.2026
Kısaca
Bulut bilişim ve IoT, daha akıllı ve daha verimli operasyonlar sağlayarak endüstriyi yeniden şekillendiriyor.
Ancak, bu teknolojileri benimsemek, tesisleri ve fikri mülkiyeti korumak için güçlü bir siber güvenlik gerektiriyor.
Şirketlerin, Endress+Hauser'ın Netilion gibi platformları da dahil dijital çözümleri uygulamaya koymadan önce veri güvenliğini ve bilgi yönetimini değerlendirmesi gerekiyor.
Netilion'un verilerinizi ve operasyonlarınızı güvende tutmak için en üst düzey güvenlik standartlarını nasıl karşıladığını keşfedin.
İçindekilerİçindekiler
Hassas verilerin işlenmesiyle ilgili olarak endüstriyel sistemlerde siber güvenliğin başlıca unsurları nelerdir?
Endüstriyel bir tesiste uygulanan IIoT çözümü, özel koruma derecesi gerektiren hassas veriler içerir. Ayrıca, internet bağlantısı için sürekli dikkat ve özen gerekir. Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve her sistem, endüstriyel tesislerde olduğu gibi diğer alanlarda da siber güvenliğin gelişimini sürekli olarak takip etmelidir.
Güvenilir bilgi güvenliği yönetimi sadece veri şifrelemeyi kapsamaz, genel bir yöntem gerektirir ve şunları içermelidir:
Mevzuata ve standartlara uygunluk: İlgili yasal yönergelere ve tavsiye edilen normlara uyulmalıdır (ör. ISO 27001, ISO 27017, GDPR vb.).
Veri güvenliği: Bir IIoT çözümünün hassas veriler içereceği açıktır. Bu veriler, sıkı prosedürlere uygun olarak dikkatle işlenmelidir.
Sunucu konumları: Bulut bilişim teknolojisi kullanıldığında, veriler sağlayıcı tarafından barındırılan sunucularda saklanır. Yerel yargı yetkisi nedeniyle, sunucuların konumu siber güvenlik düzeyinin daha yüksek veya daha düşük olduğunu gösterir. Avrupa'daki konumlar, veri gizliliği yasaları sayesinde en yüksek standartları sunar.
Organizasyonel prosesler: Hangi verilerin kim tarafından, hangi yöntemlerle ve ne zaman işlenmesi gerektiğini tanımlayan organizasyonel prosesler uygulanmadan siber güvenlik sağlanamaz.
Şeffaflık: Güvenilir dijital çözüm sağlayıcıları, müşteriye talebinin durumunu her an gösteren açık ve şeffaf bir destek sistemine sahiptir.
Uygulama özellikleri:ISO 27001 ve ISO 27017 standartlarının tüm gereksinimleri Endress+Hauser tarafından uygulanmıştır. Şirketin tüm operasyonlarını kapsayan toplam 121 önlem bulunmaktadır. Bu önlemler sürekli olarak izlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir.
IIoT teknolojisi sağlanırken tüm bu noktaların dikkate alınması, uygulanması ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Mevcut denetim ve standartlaştırma çerçeveleri, yasalar ve en iyi uygulamalar, uygulama sırasında pratik bir destek sağlayabilir.
Netilion'un siber güvenlik seviyesi ne kadar güvenlidir?
Endress+Hauser, IIoT ekosistemi Netilion'un bilgi güvenliği alanında yüksek standartları karşıladığını üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşlarının değerlendirmesine sunarak kanıtlamıştır. İlk günden itibaren, Bilgi Güvenliği Yönetimi ile ilgili kriterlere azami önem verilmiş ve bu kriterler, endüstride dijital hizmetlerin uygulanması ve iyi bir siber güvenliğin sağlanması için yararlı bir kılavuz görevi görmüştür.
Mevzuata ve standartlara uygunluk: IIoT teknolojilerini kullanarak profesyonel bir bilgi güvenliği yönetimi kuran Endress+Hauser, Netilion'un yönetimi için aşağıdaki sertifikaları almıştır:
ISO 27017 Bulut servisleri için bilgi güvenliği uygulama kılavuzu
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Veri güvenliği: Netilion ekosisteminde saklanan ve işlenen müşteri verileri her zaman azami dikkatle işleme alınır. Kullanıcılar verilerine girme, erişme, güncelleme ve silme hakkına sahiptir. Alınan tüm önlemler GDPR gereksinimlerini karşılar.
Sunucu konumları: Netilion ekosisteminin bağlı olduğu sunucular Frankfurt ve Dublin'de bulunmaktadır. Siber güvenlik açısından, AB ülkelerinde yer alan sunucuların çok güvenli olduğu kabul edilir.
Organizasyonel prosesler: Endress+Hauser, GDPR'ye uygun olarak, veri güvenliği açısından acil durumlarda hızlı yanıt verebilecek prosesler oluşturmuştur. Etkilenen taraflar hemen bilgilendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
Şeffaflık: Endress+Hauser, müşteriye talebinin nasıl işleme alındığı konusunda açık bir şekilde bilgi veren şeffaf bir destek sistemi uygulamaktadır.
Uygulama özellikleri: Netilion IIoT ekosisteminin kullanıcı arayüzünde, en son teknoloji şifre kılavuzu, otomatik şifre yönetimi, zamanlanmış oturum kapatma ve dışa aktarma fonksiyonları dahil gerekli tüm özellikler bulunur.
Netilion ekosistemi, endüstri tesislerinde siber güvenliğin başka hangi unsurlarıyla uyumludur?
Profesyonel bilgi güvenliği yönetimi için gerekli görülen ve Netilion ekosisteminin kullandığı bazı kriterler bulunmaktadır:
Hassas bilgilerin şifrelenmesi: Endress+Hauser'in IIoT ekosistemi Netilion, bilgiler için profesyonel koruma sağlar:
Şifreler “bcrypt + salt + pepper” ile şifrelenir.
Kullanıcı kimlik doğrulaması, OAuth2 özellikli token tabanlı prosedürlerle çalışır.
İletişim https ile şifrelenir.
Ağ geçitleri üzerinden proses verilerinin transferi: Endüstriyel tesislerde siber güvenliği değerlendirirken, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri erişim noktası olması nedeniyle ağ geçididir. Netilion özellikli ağ geçitleri tek yönlü iletişim kullanır: ağ geçidinden geçen saha verileri buluta gönderilir, ancak diğer yönde iletişim yasaktır. Bu mimari, sahayı manipülasyona karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır.
Sertifikasyon: Üçüncü taraf bir sertifikasyon kuruluşu, IIoT ekosistemi Netilion'un ISO 27017 standardının gereksinimlerini karşıladığını onaylamıştır. Uluslararası standart, bulut platformları gereksinimlerini belirler. ISO 27017 standardının gereksinimlerine uygunluk, müşterilerin Netilion ekosisteminin verileri için güvenli bir ortam sağlayacağı konusunda güven duymasına olanak sağlar. Ayrıca, IIoT ekosistemi Netilion'u geliştiren Endress+Hauser Digital Solutions şirketine bilgi güvenliği alanında ISO 27001 sertifikası verilmiştir.
Endress+Hauser’in siber güvenlik uzmanlığı ile tesisinizi güvende tutun. Uygun enstrümanlar ve kullanım bilgisi ile tesis kullanılabilirliğini artırın ve iç ve dış riskleri en aza indirin.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .