Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Kısa bilgiler ve daha fazlası

En önemli iş gerçeklerinden şaşırtıcı rakamlara ve büyüleyici kısa hikayelere kadar. Burada şirket hakkında 360°'lik bir fikir edinebilirsiniz.

Küçük bir işletmeden dünya çapında güçlü bir ortağa

1953 yılında, görünüşte birbirinden farklı iki adam Almanya'nın Lörrach kentindeki özel bir dairede yeni bir şirket kurmak üzere bir araya geldi: İsviçreli mühendis Georg H. Endress, 29 yaşında, uzun boylu ve güçlü; ve 58 yaşındaki ince yapılı Alman banka müdürü Ludwig Hauser. İkisi de dünya çapında bir başarı öyküsünün temellerini attıklarını bilmiyorlardı.

More about our history

Endress+Hauser yıl içinde endüstriyel proses mühendisliği için ölçüm enstrümantasyonu, servisler ve çözümler alanında küresel bir lider haline geldi. Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren müşterilerimiz yüksek teknolojili ölçümün yanı sıra ekonomik verimlilik, güvenlik ve çevresel etki açısından proses otomasyonu ve optimizasyonundan faydalanmaktadır.

Kişiler

  • 30%

    women in management positions by 2030. We want to attract more women to Endress+Hauser overall. Around 40 percent of the workforce should be female.

  • 112

    farklı milletten çalışanı ile Endress+Hauser Grubu çeşitliliğe önem vermektedir.

  • 10 years

    is the average length of employment.

Başarılar

  • 8,900

    patent ve patent başvurusu Endress+Hauser'in fikri mülkiyetini korumaktadır.

  • 71

    puan alarak, 2023 yılında EcoVadis sürdürülebilirlik derecelendirmesinde iyi bir konum elde edilmiştir.

  • 20

    2023'te yeni ürünler piyasaya sürüldü.

Hikayeler

  • 133,049 km

    were covered in sporting activities by the Endress+Hauser Water Challenge in 2023. That is as much as three times around the earth. The resulting donations were used to build two water houses in Vietnam.

  • 1.5° C 

    Endress+Hauser supports the 1.5-degree goal outlined in the Paris Climate Agreement and aims to reduce its greenhouse gas emissions to net zero by the year 2050.

İndir

    • Şirkete ait bilgiler
    Sternenhof-building in Reinach, Switzerland

    Fact Sheet of the Endress+Hauser Group

    • Şirkete ait bilgiler

    The Endress+Hauser Group