Kulağa tuhaf gelen isimlere sahip plastikler günlük hayatımızın her yerinde karşımıza çıkıyor. Herhangi bir ev tipi buzdolabının içine bakıldığında, polistiren ile polietilen ve polipropilen gibi poliolefinler görülür. Bu plastikler yağlara, katı yağlara ve asitlere karşı dayanıklıdır. Bu malzemeler herhangi bir madde sızdırmaz ve koku yaymaz ya da emmez. Tüm bu özellikleri, onları gıda ve içecekler için ideal bir ambalaj malzemesi haline getirmektedir. Plastikler, et ve mantar tepsilerinde, yoğurt ve krema kaplarında, koruyucu filmlerde, süt kutularının iç kaplamalarında ve daha pek çok alanda kullanılmaktadır.
Önemli gerçekler
180 kg
Her bir Avrupalı tarafından yılda üretilen ambalaj atığı miktarı.
Önemli gerçekler
26.000 ton
Indaver'in Plastics2Chemicals tesisinin yıllık kapasitesi.
Önemli gerçekler
10%
önümüzdeki yıllarda AB'de gıda ambalajlarında minimum bu seviyede geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması zorunlu olacak.
Ancak, her ne kadar çeşitli kullanım alanları olsa da, tek bir amaç için kullanılmış plastikler çoğunlukla yakılıyor ya da doğrudan çöp sahasına atılıyor. Dünya genelinde, poliolefinlerin yalnızca yaklaşık yüzde 10'u, polistirenlerin ise yalnızca yaklaşık yüzde 1'i geri dönüştürülmektedir. Endress+Hauser Belçika’nın Kimya Endüstrisi Müdürü Johan Verdeyen, “Bunun nedeni, bu plastiklerin şimdiye kadar yeniden kullanılmasının çok zor olmasıydı,” diye açıklıyor. Gıda ambalaj atıkları düşük yığın yoğunluğuna sahiptir, genellikle gıda artıklarıyla kirlenmiş olur ve çoğu zaman birden fazla farklı malzemeden oluşur. Bu durum, mekanik geri dönüşüm için ayıklama ve temizleme işlemlerini büyük miktarda kaynak gerektiren bir süreç haline getirir. Hatta geri dönüşüm sonrasında bile, geri dönüştürülmüş malzeme güvenlik nedenleriyle yalnızca şampuan şişeleri gibi gıda dışı ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Sonuç olarak, yeni gıda sınıfı ambalajlar için petrol türevli orijinal hammaddeler kullanılmaya devam etmektedir.
Sürdürülebilir dönüşümün öncüsü
Indaver, 40 yılı aşkın bir süredir endüstriyel ve evsel atıklardan değerli ham maddeler ve temiz enerji elde etmektedir. Şirket ayrıca, insanları ve çevreyi korumak amacıyla kirletici maddeleri malzeme döngüsünden güvenli bir şekilde uzaklaştırmayı da taahhüt etmektedir. Böylece daha temiz ve daha dayanıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunur ve döngüsel ekonomiye geçişi destekler. Indaver, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta şubeleri bulunan, sürdürülebilir atık ve malzeme yönetimi alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden biridir. 2024 yılında, 2.300'den fazla çalışandan oluşan bir iş gücü ile 5,6 milyon ton atığı işleyerek 945 milyon euro satış geliri elde etmiştir. Indaver, yüksek motivasyonlu çalışanlarının bağlılığını ve uzmanlığını, başarılı projelerin ve hizmetlerin anahtarı olarak görüyor.
Çöp kutusundan Indaver’e, oradan da tekrar buzdolabına
Indaver bunu değiştirmek istiyor. Sürdürülebilir atık işleme alanında öncü olan Belçikalı şirket, gıda ambalajlarını döngüsel hale getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, geçen yıl toplam 105 milyon euro tutarında yatırımla çığır açan bir kimyasal geri dönüşüm tesisini hizmete açtı. Antwerp'teki Plastics2Chemicals tesisi, Indaver tarafından kendi bünyesinde geliştirilen bir teknolojiyi kullanarak kullanım ömrünü tamamlamış plastikleri orijinal kimyasal bileşenlerine ayırmaktadır. Bu maddeler, işleme sürecinin devamında saflaştırılarak işlenmemiş hammadde kalitesine ulaştırılır ve böylece gıda ambalajı üretiminde yeniden kullanıma uygun hale gelir. Artık eski yoğurt kaplarından yenilerini yapmak nihayet mümkündür.
“Plastics2Chemicals ile atıkları değerli ham maddelere dönüştürmeyi başardık. Bu sonucu, inovasyon, vizyon, girişimcilik, işbirliği ve ustalık becerilerini bir araya getirerek elde ettik,” Indaver CEO'su Karl Huts, Eylül 2025'te Plastics2Chemicals tesisinin resmi açılışında yaptığı bu açıklamada, değer zincirinin her aşamasındaki ortaklıkların bu projenin endüstriyelleştirilmesinde hayati bir rol oynadığını belirtti. Şirket, yeni termal depolimerizasyon teknolojisini araştırmak ve süreci adım adım doğrulamak için üniversitelerle işbirliği yaptı. Diğer ortaklar ise plastik atık hammaddesi sağlıyor ve nihai ürünleri satın alıyor. Ölçüm teknolojisi konusunda ise Indaver, tüm ihtiyaçları için Endress+Hauser’i iş ortağı olarak seçti. Tesis, baştan sona verimli ve güvenilir süreçler sağlamak için bin adetten fazla Endress+Hauser ölçüm enstrümanı kullanmaktadır.
Dijitalleşme ile sağlanan verimlilik
Endress+Hauser Belçika’da iş danışmanı olan Johan Puimège, “Indaver ile olan ortaklığımız zamanla büyüdü ve son beş yıl içinde karşılıklı saygı ve bilgi paylaşımı temelinde işbirliğimiz daha da güçlendi” diyor. “Projeler konusunda ortak bir yaklaşımımız var: operasyonel mükemmelliğe büyük önem veriyoruz ve en son teknolojilerden yararlanıyoruz.”
Endress+Hauser, Antwerp projesine daha en başından itibaren dahil oldu. Ekibin görevi, tesisin tüm yaşam döngüsü boyunca mühendislik, tedarik, devreye alma, işletme ve bakım süreçlerini – dolayısıyla maliyetleri – optimize etmekti. Puimège, “Böylece ağ mühendisliğinin tüm yönleri ve enstrümantasyon seçimi konusunda sorumluluğu üstlendik ve bir dijitalleşme konsepti geliştirdik,” diyor. Sonuçta, Indaver’in ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış bir enstrümantasyon sistemi ortaya çıktı; bu sistem de proses istikrarını ve yüksek verimliliği garanti ediyor.
Yeni yapı taşları
Günümüzde plastik atıkların geri dönüşümünün neredeyse tamamı mekanik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Malzeme ayrıştırılır, parçalanır, yıkanır, kurutulur, eritilir ve granül haline getirilir. Ancak polimerlerin kimyasal yapısı değişmediğinden, geri dönüştürülmüş malzemenin kalitesi büyük ölçüde hammaddenin ne kadar iyi ayrıştırılıp temizlendiğine bağlıdır. İşte problem de burada yatıyor: Atık plastik, özellikle de ambalaj atıkları, genellikle çok kirlenmiş bir malzeme karışımıdır. Ayrıca, mekanik işleme süreçlerinde plastikler sonsuza kadar geri dönüştürülemez ve geri dönüştürülmüş malzeme genellikle ilk kullanım amacı için yeniden kullanılamaz. Öte yandan, kimyasal geri dönüşümde, plastiği oluşturan polimer zincirleri moleküllere, yani orijinal kimyasal yapı taşlarına ayrıştırılır. Bu yapı taşları, fosil ham maddelerden üretilen işlenmemiş plastiklerle aynı kaliteye sahip yeni plastiklerin üretiminde kullanılabilir; bu sayede gıda ambalajları gibi zorlu uygulamalar için de kullanım mümkün olur.
Reaktörün içi: Yenilikçi süreç nasıl işliyor?
Indaver, kullanım ömrünü tamamlamış plastikleri ayrı bir tesiste mekanik olarak ön işleme tabi tutuyor, ardından elde edilen aglomeraları Antwerp'e naklediyor ve burada silolarda depoluyor. Aglomeralar daha sonra pnömatik olarak bir ekstrüdere taşınır; burada katı halden sıcak macun haline getirilir ve ardından bir elektrikli piroliz reaktörüne beslenir.
Indaver proje mühendisi Roel Sommen “Süreçteki en büyük zorluk, hem çok yüksek hem de çok düşük sıcaklıklarda çalışan reaktörle ilgili,” diyor. Reaktör, öncelikle oksijensiz ortamda macunu 400 °C'nin üzerine ısıtarak gaz haline getirir. Gazlar daha sonra ani soğutma skid'lerinde son derece hızlı bir şekilde soğutulur; sıcaklık sadece bir veya iki saniye içinde 400°C'nin üzerinden yaklaşık 100°C'ye düşer. Sonuçta elde edilen sıvı ürün, daha sonra nihai ürünü elde etmek üzere bileşen fraksiyonlarını ayıran iki büyük damıtma kulesine aktarılır. Indaver bu maddeyi altı adet 250.000 litrelik büyük tankta ve iki adet 50.000 litrelik tankta depolamaktadır.
Endress+Hauser, mühendislik maliyetlerini düşürmek ve devreye almayı hızlandırmak amacıyla, çeşitli araçları, verileri ve süreçleri bir araya getiren dijital bir merkez olan Merkezi Mühendislik Platformu'na yöneldi. Endress+Hauser, bu platformu enstrüman seçimi ve yapılandırmasını kolaylaştırmak, teknik veri sayfaları ve CAD modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve fiyat simülasyonları yapmak için kullanıyor. Indaver proje mühendisi Roel Sommen, “Tüm kararları gerçek zamanlı olarak takip edebildik ve ardından verileri kolayca dışa aktardık,” diyor. “Bu yaklaşım yenilikçi, verimli ve zaman kazandıran bir yaklaşımdır.”
Proje, bakımı optimize etmek için dijital teknolojiden de yararlanmaktadır; bu doğrultuda akıllı sensörler ölçüm değerlerini ve ek verileri güvenli bir kanal üzerinden Endress+Hauser Netilion bulutuna gönderiyor. Indaver ekibi, bu IIoT platformu sayesinde endüstriyel tabletler gibi son kullanıcı cihazlarını kullanarak tesis varlıklarını yönetebilir, enstrüman dokümantasyonuna erişebilir, uzaktan doğrulama işlemleri başlatabilir ve sensörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için hata teşhisi verilerini görüntüleyebilir. Indaver'da Mühendislik ve Enstrümantasyon bölümünde çalışan Baş Mühendis Steven Coppens, “Tüm alanlarda verimliliği artırmak istiyoruz. Bizim için dijitalleşmenin sağladığı en büyük ve hızlı kazanç, tüm verilere hızlı erişimdir,” diye konuşuyor.
Büyük ticari potansiyel
Antwerp'teki Plastics2Chemicals tesisi şu anda saatte yaklaşık üç ton, yani yılda yaklaşık 26.000 ton üretim kapasitesine sahiptir. Indaver, bu rakamı 65.000 tona çıkarmayı hedefliyor; bunun için ikinci bir hattın devreye alınması gerekecek. Endress+Hauser Belçika’nın Kimya Endüstrisi Müdürü Johan Verdeyen, “Indaver ayrıca Avrupa genelinde daha fazla ileri düzey geri dönüşüm tesisi kurmak üzere görüşmeler yürütüyor” diye açıklıyor.
Geçen yıldaki ilk aşamada Indaver, yoğurt kapları ve et tepsileri gibi gıda ambalajlarından elde edilen ön işleme tabi tutulmuş polistireni yüksek saflıkta stirene dönüştürmeye odaklanmıştı. Şu anda kimya sektöründeki ortaklar bunu tekrar polistirene dönüştürmek için polimerleştiriyorlar – ve bu çalışmanın sonuçları, Belçikalı bir süpermarket zincirinin kullandığı köpük et tepsilerinde şimdiden görülebilir. Firma ayrıca, bu geri dönüştürülmüş malzemenin bir kısmını yoğurt kaplarının üretiminde kullanmayı da planlıyor. Indaver bu yıl, poliolefin atıklarını naftaya ve muma geri dönüştürmeye de başlamıştır. Bu tür süreçlerin sağladığı katma değer artmaya devam edecek; zira AB, 2030 yılına kadar belirli plastik ambalaj türleri için – özellikle gıda ile doğrudan temas edecek olanlar – en az yüzde 10 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı zorunluluğu getirmiştir. Bu gereklilik, geri dönüştürülmüş plastiğin değerli bir hammadde haline gelmesine katkıda bulunacaktır.
Plastik döngüsünü tamamlamanın tek yolu, değer zincirindeki tüm tarafların işbirliği yapmasıdır. Indaver, kullanım ömrünü tamamlamış plastikleri tedarik edebilecek iş ortakları buldu. Şirket, ayırma ve ön işlemeden depolimerizasyon ve saflaştırmaya kadar diğer tüm aşamaları kendisi üstleniyor.
Indaver Plastics2Chemicals Satış ve Geliştirme Genel Müdürü Erik Moerman, “Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz teknoloji, stratejik ortaklıklar ve sürekli inovasyon sayesinde, gıda ambalajı gibi zorlu uygulamalar için yüksek saflıkta malzemeler sunabiliyoruz. Bu da, döngüsellik ile performansın birbirini tamamlayabileceğini kanıtlıyor” diyor.
Endress+Hauser uzmanları, Indaver’in polistirenin kimyasal geri dönüşümünü ticari hale getirme başarısından oldukça etkilendiler. Endress+Hauser’den Johan Puimège şöyle diyor: “Indaver, Antwerp tesisini inşa ederek inovasyona yatırım yapma ve ilkelerine sadık kalma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Indaver gibi şirketler, döngüsel ekonomiyi oluşturmak için çaba sarf ediyor ve ekonomimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor”. Bu proje, iki şirket arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmiştir. Indaver mühendisi Roel Sommen’in sözleriyle: “Aramızdaki işbirliği son derece sorunsuz ilerledi – kişisel düzeyde de birbirimizle çok uyumluyuz. Benim için Johan, bir tedarikçiden öte bir iş arkadaşıdır.”