Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Anında bağlantı

Bazen, dijitalleşme gerçekten çok basit olabilir. Örneğin mevcut su arıtma tesislerini, ölçüm ve sensör verilerini buluta aktarabilmek üzere yenilemek artık bir genişletme kartını takmak kadar kolay.

03.03.2026 Metin: Robert Habi Grafik: 3st kommunikation
Liquiline Edge Modülü aracılığıyla gerçekleştirilen veri aktarımı, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Su arıtımı, sıkı düzenlemelere tabidir. Böyle olması çok iyidir, çünkü temiz içme suyu hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Ancak arıtma tesisi işletmecileri için bu, yoğun emek gerektiren bir kalite güvencesi süreci anlamına gelir. Arızaları önlemek için, sıvı analizi ölçüm noktalarının düzenli bakımdan geçirilmesi gerekir. Bu, uzman bilgiye sahip personel gerektirir. Ölçüm noktaları ulaşılması zor yerlerdeyse, dayanıklılık ve fiziksel çeviklik de cabası. İşte bu noktada bulut bağlantısı işleri gerçekten kolaylaştırabilir; operatörlere her yerden ve her an ölçüm ve durum verilerine kolay erişim imkanı sunar.

Liquiline Edge Modülü tarafından gerçekleştirilen veri aktarımları, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar. ©Endress+Hauser

Liquiline Edge Modülü CYY7

Şimdiye kadar, mevcut sistemlerin dijitalleştirilmesi zor olmuştu. Endress+Hauser Sıvı Analizi ürün müdürü Daniela Haider, “Eski tesislerin altyapısını devreye almak, operatörlerin mevcut endüstriyel haberleşme sistemlerini uç altyapısıyla genişletmelerini ya da sistemlerin tamamını yenilemelerini gerektiriyordu” diyor. Buradaki bir ekip, işleri farklı bir şekilde yapan bir bağlantı çözümü geliştirdi. Artık kapsamlı yükseltmeler ya da yeni altyapı kurmak yerine, ölçüm noktasındaki mevcut transmitere takılan, masaüstü bilgisayar genişletme kartı büyüklüğünde bir modül yeterli oluyor. Bu çözüm, yani Liquiline Edge Modülü CYY7, tesis işletmecilerinin mevcut sıvı analiz sistemlerini hızlı ve kolay bir şekilde modernize etmelerine ve bunları Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ne (Industrial Internet of Things - IIoT) bağlamalarına olanak tanır.

Siber güvenlik

Liquiline Edge Modülü tarafından gerçekleştirilen veri aktarımları, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar. Güvenlik önlemleri, IEC 62443 serisi uluslararası standartlara uygundur ve Secure Boot ile mTLS güvenlik protokolü üzerinden kurulan bir https bağlantısı kullanılarak sağlanır. Edge Modülü üzerindeki manuel olarak çalıştırılabilen bir "acil durdurma sivici", modül ile saha enstrümanı arasındaki iletişimi keser.

Daha fazla veri, müşteri için daha fazla fayda

Modül takılıyken, ölçüm noktasını Endress+Hauser Netilion Cloud'a bağlamak sadece birkaç dakika sürer. İletişim, endüstriyel haberleşme sisteminden bağımsız olarak güvenli bir kanal üzerinden gerçekleşir. Haider şöyle açıklıyor: “Edge Modülü, verileri transmiterden alır ve bunları ya hücresel ağ üzerinden bağımsız olarak ya da mevcut kablolu Ethernet altyapısı aracılığıyla buluta gönderir. Her iki varyant da sistemin işleyişi veya süreçleri üzerinde herhangi bir fark yaratmaz.” Buluta sadece ölçüm değerleri gönderilmez; diğer sensör verileri de aktarılır. Haider, “Bu bulut platformu sayesinde operatörler, sensör verilerini kullanarak bakım aralıklarını optimize edebilir, hatta onarımları planlayabilir” diyor. Dijital sistem sayesinde operatörler yasal gereksinimleri daha verimli bir şekilde yerine getirebilir ve aynı zamanda vasıflı işçi eksikliğini telafi edebilir.

Bu kullanıcı dostu eklenti tabanlı dijitalleştirme çözümü, Endress+Hauser’da yıllarca süren çalışmaların bir sonucudur. Haider, “Üç ürün merkezinin sergilediği mükemmel takım çalışması, bu çabanın önemli bir parçasıydı,” diyor. “Hem gelişmiş güvenlik sistemi, hem de enerji tasarruflu veri aktarım teknolojisi ekipler için özel bir zorluk oluşturdu. Geliştirme sürecine şirket içinden ve dışından 100'den fazla kişi katıldı.”

Liquiline Edge Modülü tarafından gerçekleştirilen veri aktarımları

Liquiline Edge Modülü aracılığıyla gerçekleştirilen veri aktarımı, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar.

İnternet bağlantısı

Su arıtma havuzlarındaki ölçüm noktaları, Liquiline Edge Modülü aracılığıyla internete bağlanır; ek yönlendirici veya kablolama gerekmez.

Liquiline Edge Modülü aracılığıyla gerçekleştirilen veri aktarımı, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Bulut bağlantısı

Modül, kurulan versiyona bağlı olarak, ölçüm verilerini, hata teşhisi bilgilerini ve olay günlüklerini hücresel ağ veya kablolu Ethernet üzerinden buluta gönderir.

Liquiline Edge Modülü aracılığıyla gerçekleştirilen veri aktarımı, sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Akıllı telefon bağlantısı

Sistem operatörleri, verilerine Endress+Hauser Netilion Cloud üzerinden erişirler – örneğin akıllı telefonlarındaki Netilion Liquiline Assist uygulamasını kullanarak.

Benzer konulara bakın

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Şirket dergisi 'changes' 2/2025 PDF, 7.3 MB
Dijitalleşme nasıl hız kazanıyor?
download icon İndir