Doğru limit seviyesi tespiti, tüm endüstrilerde güvenli ve verimli endüstriyel prosesler için çok önemlidir. Vibronik ölçüm prensibi, sıvıların veya katı maddelerin belirli bir seviyede olup olmadığını güvenilir bir şekilde tespit etmek için sağlam bir çözüm sunar; örneğin, aşırı dolumu önlemek için.
Bu teknoloji, havada doğal rezonans frekansında titreşen piezoelektrik olarak uyarılan bir ayar çatalı kullanarak çalışır. Bir sıvıyla temas ettiğinde salınım sönümlenir veya katı maddelerde rezonans frekansı değişir. Bu değişiklikler hassas bir şekilde algılanır ve proses kontrolü için bir anahtarlama sinyaline dönüştürülür.
Vibronik ölçüm prensibi, iletkenlik, yoğunluk, basınç veya sıcaklık gibi ürün özelliklerinden bağımsız olarak çalışır. Ayrıca köpük, türbülans veya kabarcıkların etkisinden etkilenmez, zorlu koşullarda bile güvenilir çalışma sağlar.
Vibronik ölçüm prensibinin nasıl çalıştığını öğrenmek için videoyu izleyin.
Genel bir bakışla Liquiphant ve Soliphant avantajları
- Sıvılar ve katılar için evrensel ölçüm prensibi.
- Ürün özelliklerinden bağımsız olarak hassas algılama.
- Köpük, türbülans veya kabarcıklardan etkilenmez.
- Kolay kurulum ve çalışma.
- Minimum bakım gereksinimi ile sağlam tasarım.
En çeşitli ürünler her gün depolama tanklarına doldurulur ve bu tanklardan boşaltılır. Örnek olarak içme suyu, meyve suları, yağlar ve yakıtlar, asitler, tuzlu su veya tahıl, plastik peletler veya tozlar gibi katı maddeler verilebilir. Bu ürünler tamamen farklı özelliklere sahip olabileceğinden, bunları tespit etmek için farklı ölçüm prensipleri vardır. Örneğin, vibronik prensibe göre sıvılarda veya katı maddelerde limit seviye ölçümü, aynı zamanda diyapazon prensibi olarak da adlandırılır.
John Shore'un 300 yıldan fazla bir süre önce tasarladığı diyapazon, Endress+Hauser tarafından 1967 yılında icat edilen vibronik prensibinin temelini oluşturmuştur. Bu prensip, ortamdaki salınım ve sönümleme arasındaki doğrudan korelasyonu kullanır. Bu ölçüm yönteminin nasıl çalıştığını daha yakından inceleyelim.
Vibronik enstrümanlar tanklar, konteynırlar ve borulardaki limit seviyelerini izler. Diyapazon şeklindeki sensör, rezonans frekansına ayarlanır. Sıvılarda vibronik ölçüm prensibi, piezoelektrik olarak uyarılan bir osilasyon sisteminin rezonans kaymasına dayanır. İki farklı piezoelektrik tahrik vardır: standart enstrümanlarda Bimorph tahrik ve kaplamalı enstrümanlarda Stack tahrik.
Bimorph tahrik, birbirine bağlı iki diskten oluşur: Bir piezo ve bir seramik disk. Aynı voltajda piezo elemanlar sıkışır ve seramik disk bükülür. Farklı voltajlarda piezolar tekrar genişler. Bu, çatalın osilasyonuna neden olur. Ancak, yığın sürücü, değişen polarizasyona sahip birkaç piezo diski üst üste yığar ve sabitler.
İlgili alternatif voltajın uygulanması da piezo elemanların salınmasına neden olur. Piezolar genişledikçe, membran dışa doğru bükülür. Membrana bağlı olan diyapazonun uçları birbirinden ayrılır. Piezo tekrar büzüldüğünde, membran içe doğru bükülür. Ona bağlı olan çatalın uçları birbirine doğru çekilir. Sıvı yükselirken çatalın dişleri bir tankın içinde kalır ve bu durumda çatalın rezonans frekansı değişir.
Sıvıya daldırma, frekansı azaltır. Bu frekans değişimi analiz edilir ve bir anahtarlama sinyaline dönüştürülür. Katı madde ölçümünde, yalnızca piezoelektrik yığın sürücü kullanılır. Kütle halindeki katı maddeler çatalı kapladıkça osilasyon sönümlenir. Bu değişim, osilasyonun genliğidir. Değişiklik analiz edilir ve bir anahtarlama sinyaline dönüştürülür.
Endress+Hauser'in vibronik ölçüm prensibi, iletkenlik, dielektrik sabiti, yoğunluk değişiklikleri, basınç veya sıcaklık gibi ürünün fiziksel özelliklerinden etkilenmeden limit seviye tespitini mümkün kılar. Türbülanslar, köpük oluşumu veya köpüren sıvılar da limit seviye tespitini etkilemez.
Her türlü uygulama için uygun bir çözümümüz vardır. Endress+Hauser.