Kimya endüstrisinde IIoT, rekabetin getirdiği baskılara ve güvenlik ve uygunlukla ilgili katı düzenlemelere rağmen, rekabet üstünlüğü için kullanılmayan bir kaynak olarak kalmaya devam ediyor.
Doğru bilgi birikimi ile, birbirine bağlı cihazların ekosistemi olan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), üretim süreçlerinde önemli verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilir.
Kesin verilerden eyleme geçirilebilir içgörülere, Endress+Hauser teknolojileri ve uzmanlığı herhangi bir tesis için bu potansiyeli ortaya çıkarabilir.
Önemli gerçekler
%47
operasyonel verimliliği ve üretkenliği geliştirmenin IIoT'yi uygulamak için en önemli faktörler olduğunu söyleyen otomasyon yöneticilerinin oranı* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Dijitalleşmenizi nasıl destekleyebileceğimizi öğrenin
Verileri değerli bilgilere dönüştüren bir dizi hizmet sayesinde müşterilerin temel iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyoruz. Hepsi bir araya gelerek Netilion IIoT ekosistemimizi oluşturuyor.
Varlık kullanımı ve yönetimi için sertifikalı Netilion IIoT ekosistemimiz ayrıca 3. parti saha cihazlarına ve bulutlara da açıktır.
Namur Açık Mimari (NOA) doğrultusunda IIoT ağımız, verileri doğrudan buluta aktaran paralel bir kanal yaratır ve geleneksel tesis mimarisine müdahale etmeye gerek kalmaz.
Verileri değerli bilgilere dönüştüren bir dizi hizmet sayesinde müşterilerin temel iş süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı oluyoruz. Hepsi bir araya gelerek Netilion IIoT ekosistemimizi oluşturuyor.
Varlık kullanımı ve yönetimi için sertifikalı Netilion IIoT ekosistemimiz ayrıca 3. parti saha cihazlarına ve bulutlara da açıktır.
Namur Açık Mimari (NOA) doğrultusunda IIoT ağımız, verileri doğrudan buluta aktaran paralel bir kanal yaratır ve geleneksel tesis mimarisine müdahale etmeye gerek kalmaz.
Saha enstrümantasyon verilerini yeni boyutlara taşıyın
Tüm bilgi alışverişinin gerçekleştiği ortamı oluşturan bileşenler arası bağlanırlık, dijitalleşme için çok önemlidir. Performans ve güvenliği artırmaya yönelik benzersiz yeni olanaklar sunmakla beraber kurulu sistemlere uygulanması karmaşık olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, kablolu Edge cihazlarından SIM kart kullanan Wi-Fi cihazlarına kadar bağlantı için alternatif yaklaşımlar sunar.
Kullanıcı dostu ve kurulumu kolay Edge cihazlarıyla saha, enstrümanlarınız ve Endress+Hauser bulutu arasında bağlantı kurun- SIM kart donanımlı cihazlar kullanarak doğrudan Netilion bulutuna bağlanın ve sınırsız olanakların kapısını aralayın
Scanner uygulamasını kullanarak enstrümantasyonu kolayca dijitalleştirin
Tesis düzeyinde dijitalleşme servislerinden tam olarak yararlanmak, tüm varlıkların dijital ikizlerini oluşturmayı gerektirir ve bunu henüz dijital dünyada olmayan kurulu enstrümanlarla yapmak tesis operatörleri için ciddi bir zorluk haline gelebilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Scanner uygulaması, kurulu tüm varlıkların dijital ikizlerinin anında oluşturulmasını sağlar ve Netilion servislerimizin tamamına kesintisiz erişimi mümkün kılar.
- Tüm Endress+Hauser cihazlarında ve birçok üçüncü parti ürünlerde bulunan QR kod aracılığıyla Scanner uygulamasını iPhone veya Android cihazlarına ücretsiz olarak indirin
Fotoğraflar, etiketler, GPS koordinatları, kritiklik parametreleri, seri numarası ve daha fazlasını içeren dijital ikizi oluşturmak için RFID etiketini okutun
Netilion Analytics ile veriyi eyleme geçirilebilir içgörüyle birleştirin
Bakım müdürlerinin, tedarikçi sayısı ve tesis duruşları dahil olmak üzere uymaları gereken çok sayıda temel performans göstergesi bulunur. Bu kadar çok göstergenin izlenmesi ve optimize edilmesi, özellikle kimyasal tesislerin karmaşık operasyonlarında zor bir görev olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser Netilion Analytics, kurulu varlıkların dijital ikizleriyle birlikte kullanılarak, tüm temel performans göstergelerinin uzaktan ve gerçek zamanlı olarak kolay ve doğru bir şekilde izlenmesini ve proses iyileştirmeleri için değerli öngörülerin çıkarılmasını sağlar.
- Varlıkların, üreticilerin, eskimiş cihazların ve olası muadillerin sayısında tam şeffaflık elde edin
- Dijital ikizleri hem otomatik hem de sürekli olarak analiz edin ve izleyin
- Kurulu tesisinizin özet analizlerini içeren canlı raporlar oluşturun
- Netilion Analytics servisini ücretsiz deneyin
Netilion Health ile arızaları hızlıca çözün
Beklenmedik bir arıza oluştuğunda, yüksek maliyetli duruş süresini önlemede hızlı bir şekilde eyleme geçmek hayati önem taşır. Uygun çözümler için teknik dokümanları incelemek zaman kaybına neden olabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Netilion Health, yalnızca arızaları tanımlayan ve bildiren değil, aynı zamanda bunların nasıl çözüleceğine dair talimatlar veren dijital bir servistir.
- Field Xpert SMT70 tableti ile Netilion Health servisine erişin
- Doğrudan saha müdahalelerine gerek olmadan, arızaları uzaktan çözün
- Netilion Health servisini sahada ve tehlikeli bölgelerde (Ex zon 2) güvenle kullanın
- Netilion Health servisini ücretsiz deneyin
Güvenebileceğiniz veri güvenliği
Kimya endüstrisinin rekabetçi doğası böyledir; veri güvenliği IIoT kullanan tesis operatörleri için en öncelikli konulardan biridir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser'in IIoT portföyü, maksimum veri güvenliği için uçtan uca sertifikalandırılmıştır. Edge cihazından buluttaki müşteri verilerine kadar, yalnızca önde gelen güvenlik mekanizmaları kullanılır:
- Uzun anahtar kodları ile verilerinizi şifreleyin (SHA-256 ile HTTPS / TLS)
- Sertifikalı veri merkezleri (örn. ISO 27001) ile işbirliği yapın
- “EuroCloud” tarafından 4 yıldız derecesinde lisanslanmış, bağımsız bir otoriteden elde edilen sertifikaya güvenin
Avantajlar
Arıza süresi ve plansız bakımlar, kimya endüstrisinde yaygın bir sorundur. IIoT ve büyük veri, bu sorunların üstesinden gelmek için heyecan verici yeni olanaklar sunuyor. Endress+Hauser, kimya sektöründeki müşterilerimizin tesislerini güvenli ve basit bir şekilde dijitalleştirmeye başlamasına yardımcı olacak konsept ve araçları geliştirdi. Uzun vadeli bir ortak olarak bizim desteğimizle, üretim süreçlerini iyileştirmek ve işçi verimliliğini artırmak için IIoT'yi benimseyebilirsiniz.
Önemli gerçekler
%30
tesislerdeki eski ve planlanmamış duruşlara yol açan kurulu varlıkların oranı.
Önemli gerçekler
25.000
Sizin için mevcut sağlık koşulu sayısı.
Önemli gerçekler
0 saat
değiştirilen cihazların otomatik güncellenmesi sayesinde DCS/PLC programlaması için harcanan süre.
Nasıl destek olabiliriz
Kimya endüstrisi yoğun rekabet ortamı ile nitelendirilir; ancak birçok tesis işletmecisi, saha enstrümanlarının ürettiği çok büyük miktardaki veriye gizlenmiş değer faydalarını henüz tam olarak keşfedememiştir. Çeşitli IIoT uygulamalarını ve algoritmalarını içeren Endress+Hauser Netilion ekosistemi, müşterilerin otomasyon piramidini atlayarak, saha verilerini verimlilik iyileştirmeleri için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmelerine olanak tanır.
- Bakım, üretim, tedarik zinciri ve diğer operasyonları iyileştirmeye yönelik daha iyi kararlar alabilmeniz için kurulu tesisiniz hakkında daha derin bilgiler toplayın
- DCS'nize dokunmanıza gerek kalmadan, basit bir tak ve çalıştır sistemi sayesinde edge cihazlar ile otomatik olarak dijital ikizler oluşturun
- Beklenmedik enstrümantasyon arızalarını tabletiniz veya akıllı telefonunuzla uzaktan çözün