Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Amsterdam Gaasperdam Tüneli'nde durum izleme

Dijital bir çözüm, bakım maliyetlerini düşürmeye nasıl yardımcı olur ve kestirimci bakımı nasıl destekler?

5 tünel tüpüne dağıtılmış 11 şerit. 73 metre genişlik ve günde 150.000 araçlık kapasite. Üç kilometrelik bir alan boyunca uzanan yemyeşil bir park manzarası: Amsterdam’daki Gaasperdam Tüneli, Hollanda’nın en büyük ve belki de en etkileyici tünellerinden biridir. Tünelin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla, tünelin işletmecisi IXAS ve Hollanda Altyapı Kurumu Rijkswaterstaat, hizmet ortağı olarak SICK Belgium’a (şimdiki adıyla Endress+Hauser Netherlands) güveniyor.

IXAS'ta Bakım Mühendisi olarak görev yapan Erwin Bes, Gaasperdam Tüneli'ndeki dijital çözümün avantajlarını anlatıyor

Monitoring Box dijital çözümünün durum izleme özelliği ile donatılmış analizörler ©Endress+Hauser

Monitoring Box dijital çözümünün durum izleme özelliği ile donatılmış analizörler

Sonuçlar

  • Monitoring Box'ın durum izleme özelliği sayesinde IXAS her zaman doğru zamanda ve doğru yerde bulunur ve servis personeline sunulan somut eylem önerileri, IXAS'ın bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

  • Bu proje her türlü tünele uygulanabilir. Bu çözümü tercih eden işletmeler, daha düşük maliyet, daha az sıklıkta servis müdahalesi ve daha verimli bakım planlaması gibi birçok avantaja sahip olur.

  • Hollanda'nın bu büyük kentinde gerçekleştirilen proje, tüm ilgililer tarafından büyük bir başarı olarak değerlendirildi. Birlikte çalışarak, hem yol kullanıcılarının hem de tünel işletmecisinin ve yetkililerin yüksek beklentilerini karşılayan bir konsept hayata geçirildi.

  • Bu makale ilk olarak 18 Ekim 2022 tarihinde www.sick.com sitesinde yayınlanmıştır. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Endress+Hauser, SICK’in gaz analizi ve akış ölçüm teknolojisini dünya çapında münhasıran pazarlamaktadır.

Amsterdam Gaasperdam Tüneli'nde durum izleme konusunda önemli bir başarı öyküsü

"IXAS, reaktif bir yapıdan proaktif bir yapıya dönüşmüştür. Monitoring Box sayesinde artık çok daha ileri görüşlü bir yaklaşım benimsiyoruz. Plan yapmak ve gerektiğinde planlarımızı uyarlamak bizim için çok daha kolay."

Müh. E.W Erwin Bes, Bakım Mühendisi
IXAS

Müşterinin talebi: Her an net görüş

Tünellerde, özellikle trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte en üst düzeyde güvenliği sağlamak için görüş mesafesinin doğru bir şekilde ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. VICOTEC450 görüş mesafesi ölçüm cihazı, tünel içinden hava çeker, bu havayı çiğlenme noktasının üzerine kadar ısıtır ve lazer ışığı saçılması teknolojisiyle görüş mesafesini ölçer. Tünel sensörleri kontaminasyonu sürekli olarak izler ve hava akışını ölçer. Durum izleme sayesinde, temizlik veya filtre değişiminin ne zaman gerekli olacağı önceden tespit edilebilir.

Çözümümüz: Veri şeffaflığı, hizmet sürekliliğini artırır

Tünelin sorunsuz çalışmasını sağlamak için servis ve bakım işleri iyi bir şekilde organize edilmelidir. IXAS bu işleri optimize etmek ve arızaları en aza indirmek amacıyla, analizörlerine Monitoring Box dijital çözümünün durum izleme özelliğini entegre etmeye karar verdi.

Durum izleme, kestirimci bakım yolunda sağlam bir temel oluşturduğundan, bakım işleri erken tespit edilebilir, azaltılabilir ve optimize edilebilir. Örneğin, hangi analizörde hangi işlemlerin yapılması gerektiğini ve bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. Filtrelerin değiştirilmesi gibi bakım işleri IXAS tarafından uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir. SICK Belçika (şimdiki adıyla Endress+Hauser Hollanda; bkz. Portföy ve uzmanlık güçlendirildi), güvenilir bir iş ortağı olarak operatöre destek olur ve sensörlerin yıllık bakımını üstlenir. Bu işbirliği IXAS'a birçok avantaj sağlıyor: Bakım işleri daha öngörülebilir bir şekilde planlanabilir ve sorunlar daha hızlı çözülebilir. Tünel operasyonunu kesintiye uğratabilecek arızalar en aza indirilmiştir. Tüneldeki sistemleri yerinde incelemek yerine, bu sistemlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayan sürekli bir veri akışı mevcuttur. Bu sayede IXAS daha hızlı ve daha iyi hazırlıklı hale gelir; ayrıca malzeme, yedek parça ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlanır.

IXAS için bir diğer avantaj, analizörlerden gelen verileri durum izleme sistemine entegre edebilmesinin yanı sıra, aynı sisteme üçüncü taraf tedarikçilerin diğer cihazlarını da entegre edebilmesidir.

Monitoring Box Kontrol Paneli ©Endress+Hauser
Monitoring Box Kontrol Paneli ©Endress+Hauser

Özel olarak tasarlanmış siber güvenlik konsepti

Tünelin özel veri güvenliği gerekliliklerine uymak amacıyla, yerel yönetim RWS Niederlande, yazılım geliştirme bölümü, SICK’in siber güvenlik ve IT ekibi ile müşterinin IT bölümü arasında yakın bir işbirliği yürütülmüştür.

Sonuçta, en katı standartları karşılayan bir siber güvenlik konsepti ortaya çıkmıştır: Akıllı hizmet ağ geçitleri, tek yönlü veri aktarımı yoluyla VICOTEC450'ye bağlanır ve elde edilen verileri, veri iletimi için geçerli endüstri standartlarına uygun olarak yerel bir İnternet bağlantısı üzerinden buluta yükler. Veri aktarımını daha da güvenli hale getirmek amacıyla, bağlantı siteden siteye VPN çözümüyle güçlendirilmiştir.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.