Dosya yönetim hizmetimiz, tesisinizdeki cihazların belgelerini düzenlemek için tasarlanmıştır. Dosyalarınızın dijital olarak erişilebilir olması, otomatik yönetim ve basit bilgi akışı sayesinde ekibinizin performansını artıracaktır.
Arşivlerinizi oluştururken zamandan ve emekten tasarruf edin
Ortalama bir endüstri tesisinde, saha cihazlarıyla ilgili 240.000 sayfa belge bulunabilir. Kalibrasyon sertifikalarını veya konfigürasyon raporlarını aramak için harcadığınız zamanı düşündüğünüzde, Netilion Library'nin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebilirsiniz. IIoT tabanlı dosya yönetim hizmeti ekip operasyonlarını optimize eder, idari işlerden tasarruf sağlar ve denetimler için verileri depolar.
Kolay görüntüleme ve kullanım için dosyalarınızı düzenleyin
Operasyonları iyileştirin
Varlıklara ait yapılandırma veya kalibrasyon raporları gibi dosyalar bakım mühendisleri için çok önemlidir. Tüm ekip, IIoT tabanlı bir dosya yönetim hizmeti aracılığıyla en son sürüme erişebildiğinde, mükemmel bir iç bilgi akışı elde edersiniz ve böylece mühendislik personelinin çalışmaları sorunsuz ve doğru bir şekilde ilerler.
Kaynak tasarrufu
Tesis operasyonlarında çok belirgin olmasa da, dosya yönetimi çok zaman alır. Kılavuzları, raporları, sertifikaları ve diğer belgeleri yönetmek karmaşık olabilir. Netilion Library, tüm dosyaları saha cihazının dijital ikizine ekler – bu, belgeleri düzenlemenin en kolay yoludur.
Uyumluluğu sağlayın
Belgelendirme görevlerini yerine getirebilmek için, ilgili dosyalara erişimi kolaylaştıracak iyi bir dosya yönetimine sahip olmak faydalıdır. IIoT sayesinde, Netilion Library, denetçilerin görmek isteyebileceği kalibrasyon raporlarına ve diğer varlık dosyalarına hızlı erişim sağlar.
Belge değişiklikleri
Kalibrasyon veya onarım yaparken, tüm değişiklikleri güvenli bir şekilde kaydetmek için kolayca bir etkinlik oluşturabilir ve ilgili belgeleri ekleyebilirsiniz. 50 veya 50.000 saha cihazında değişiklik yönetimi yapmanın kolay bir yolu.
Tüm ekip için zahmetsiz bilgi akışı
Bakım teknisyeni
İş arkadaşlarınızla birlikte yönetmeniz gereken birçok saha cihazı var. En iyi şekilde bakım yapmak için, önce yapılandırma veya kalibrasyon raporları gibi belgeleri kontrol edersiniz. IIoT tabanlı dosya yönetim hizmeti Netilion Library ile bu dosyalara son olarak kimin kullandığından bağımsız olarak her yerde, hatta sahada bile erişebilirsiniz.
Bakım yöneticisi
En iyi performansı elde etmek için ekibinizi desteklemelisiniz ve bunu başarmanın en iyi yolu, güvenilir ve kolay bir bilgi akışı sağlamaktır. Ekibinizi Netilion Library ile donatarak iyi bir dosya yönetimi oluşturabilir ve herkesin aynı belge kaynağını kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ve siz de bilgi sahibi olursunuz.
Kalite yöneticisi
Kalibrasyon protokollerini ve benzer belgeleri yönetmek için daha az zaman harcadığınızda esas görevlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ayrıca, kaliteyi kontrol etmek ve kanıtlamak her zaman belgeleme gerektirir, bu nedenle tüm varlıklarla ilgili dosyalara kolayca erişebilmek istersiniz. IIoT destekli Netilion Library, idari iş yükünü azaltarak düzenlemelere hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olabilir.
"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"
Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .