Ekipman bakım stratejileri; bir proses tesisinin kesintisiz çalışması için uygulanan yöntemleri, bakım aralıklarını ve kullanılan teknolojileri kapsayacak şekilde bakımın nasıl yapılacağını belirler. Mevcut tesislerdeki bakım kararlarının nasıl alındığı, endüstriyel varlık yönetimi tarafından belirlenir. Bir stratejinin nerede uygulanması gerektiğine, müdahalenin ne zaman yerinde olduğuna ve prosesin hangi unsurlarının kritik öneme sahip olduğuna karar vermek için gerekli bağlamı sağlar.
Eskiyen enstrümantasyonun, farklı kullanım ömürlerinin ve artan yasal düzenleme baskısının söz konusu olduğu proses endüstrilerinde, endüstriyel varlık yönetimi, bakım stratejisi ile uygulama arasında kritik bir karar alma aşaması haline gelir. Ayrıca, varlık performans yönetiminin temelini oluşturarak, kuruluşlara tesisin en yüksek performansta çalışmasını sağlamak amacıyla tüm kurulu varlıklar genelinde varlıkların durumunu, risklerini ve performansını tutarlı bir şekilde yönetme olanağı sunar.
Bakım sürecinde endüstriyel varlık yönetimi
Endüstriyel varlık yönetimi, kurulu sistemler genelinde varlıkların durumunu, yaşam döngüsü aşamalarını ve kritiklik düzeylerini görünür kılar. Burada amaç uygulama yapmak değil; şeffaflık sağlamak, tutarlı kararlar alınmasına imkan vermek ve bakım çabalarının en önemli olduğu yeri belirlemektir.
Endüstriyel varlık yönetimi, varlık düzeyinde ortak bir karar çerçevesi oluşturarak bundan sonra ne yapılması gerektiğini belirler. Önceliği belirlenen kararlar, yapılandırılmış iş emri yönetimi aracılığıyla güvenilir bir şekilde uygulanmalıdır. Zaman içinde, elde edilen sonuçlar değerlendirilmeli ve iyileştirilmelidir; bu sayede bakım süreçleri geniş ölçekte optimize edilebilir.
Bu şekilde, endüstriyel varlık yönetimi, bilgi, uygulama ve optimizasyon arasında bir köprü oluşturarak bakım faaliyetlerinin sabit rutinlere değil, varlıkların gerçek durumuna göre yönlendirilmesini sağlar.
Bakım stratejilerini varlık odaklı performans kararlarıyla ilişkilendirme
Bakım stratejileri, bakımın nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği sorusuna yanıt verir. Endüstriyel varlık yönetimi, kararların tek bir iş emri veya tek bir varlık üzerinden değil, kurulu sistemin tamamı genelinde nasıl alındığına dair sorulara yanıt verir.
Endüstriyel varlık yönetimi, kurulu varlıkların yapılandırılmış bir görünümünü oluşturarak, bakım stratejilerini tutarlı ve etkili bir şekilde uygulamak için gerekli görünürlüğü ve bağlamı sağlar. Strateji, uygulama ve sürekli optimizasyon arasında bir köprü görevi görür ve çalışmaların önceden belirlenmiş sabit zaman aralıklarına göre değil, operasyonel riskleri azaltacak alanlara odaklanmasını sağlar.
Günümüzde proses endüstrilerinde endüstriyel varlık yönetimi ne anlama geliyor?
Proses endüstrilerinde endüstriyel varlık yönetimini, sahadaki kurulu cihaz tabanı için geliştirilmiş bir karar mekanizması olarak tanımlamak doğru olacaktır. Cihaz ömürlerinin uzun olduğu, eski ve yeni nesil enstrümantasyonun bir arada kullanıldığı, katı güvenlik ve mevzuat kurallarının bulunduğu ortamlarda çalışan bakım ve operasyon ekiplerine destek sağlar.
Tek tek bakım işlemlerine odaklanmak yerine, varlık verilerini kullanarak mevcut sistemler genelinde tutarlı ve risk temelli kararların alınmasını sağlar.
Endüstriyel varlık yönetiminin temel öğelerinden biri şeffaflıktır. Bu sistem nelerin kurulu olduğu, bunların nerede bulunduğu, nasıl yapılandırıldığı ve hangi durumda olduğuna dair tek ve güvenilir bir genel görünüm oluşturur.
Varlık performansını korumak amacıyla varlık yaşam döngüsü durumunun ve eskime sürecinin yönetimi
Varlıkların performansı sadece durumlarından değil, aynı zamanda yaşam döngüsü aşamalarından da etkilenir. Enstrümantasyon yaşam döngüsü içinde ilerledikçe, ekipman çalışmaya devam etse bile risk doğal olarak kademeli bir şekilde artar.
Endüstriyel varlık yönetimi, varlıkların yaşam döngüsünü ve eskime durumunu görünür hale getirir ve bu bilgilerin aksiyon alınabilir hale gelmesini sağlar. Bu sayede işletmeler, hangi cihazların destek kapsamında olduğunu ve hangilerindeki operasyonel veya güvenlik risklerinin arttığını kolayca tespit edebilir.
Bu yaşam döngüsü bilgisi, yenileme ve risk azaltma konusunda yapılandırılmış kararların alınmasına destek olur. Endüstriyel varlık yönetimi, yaşam döngüsü risklerini proaktif bir şekilde yöneterek varlıkların performansını korur ve desteği olmayan ya da eskimiş varlıkların yol açtığı plansız verim kayıplarını önler.
Aquafin NV’nin varlık yönetimi yaklaşımını keşfedin
Endüstriyel varlık yönetimi, bakım faaliyetlerini nasıl tamamlar?
Endüstriyel varlık yönetimi ve bakım yönetimi birbirini tamamlar, ancak rolleri farklıdır.
Bakım yönetimi, işlerin planlanması, programlanması ve yürütülmesine odaklanır. Endüstriyel varlık yönetimi, bu faaliyetlere yön veren varlık düzeyinde bir bağlam ve önceliklendirme sağlar; böylece bir çerçeve oluşturur ve bir stratejinin ana hatlarının çizilmesine yardımcı olur. Bakım çabalarının yalnızca zaman veya bir proses eşiğine ulaşılması gibi önceden tanımlanmış aralıklara göre değil, riske dayalı ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Endüstriyel varlık yönetimi ayrıca bir adım daha ileri giderek güvenilir varlık verileri, yaşam döngüsü şeffaflığı ve karar mantığı sunarak varlık performans yönetimini mümkün kılar. Mevcut stratejileri veya sistemleri değiştirmek yerine, kurulmuş olan sistemler genelinde uygulama ve performans hedeflerini uyumlu hale getirerek bunları güçlendirir.
Eskimiş ve karma yapılardan oluşan kurulu cihaz tabanlarında varlık sağlığını, performansını ve riskini optimize etme
Çoğu endüstriyel tesis, farklı yaşam döngüsü aşamalarında bulunan enstrümanlar, sistemler ve yazılımların bir arada bulunduğu karma bir kurulu sistemle çalışır. Varlıklar, kritiklik düzeyleri, arıza türleri ve operasyonel etkileri bakımından farklılık gösterir; bu da tek tip bakım yaklaşımlarının verimsiz kalmasına neden olur.
Endüstriyel varlık yönetimi, bu karmaşık yapı içinde hem risk temelli önceliklendirme yapılmasını hem de mevcut tesisleriniz genelinde bakım stratejilerinin optimize edilmesini sağlar. Varlık verilerini görünür hale getirerek, bir yandan maliyeti ve harcanan çabayı kontrol altında tutmayı, diğer yandan da kullanılabilirliği artırmayı amaçlayan varlık performans yönetimi çalışmalarına destek olur.
Bu yaklaşım sayesinde, ekipler gereksiz bakımları azaltabilir, kaynaklarını en fazla değer yaratacak alanlara yönlendirebilir ve varlıklar arızalanmaya veya eskimeye başladığında kontrolü elinde tutabilir.
Endüstriyel varlık yönetimi ve varlık performans yönetiminde başarının ölçülmesi
Endüstriyel varlık yönetimi, operasyonel performans göstergelerinin yerini almaz; ancak kuruluşların bu göstergeleri daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Tutarlı bir varlık bağlamı sunarak, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda performans ölçümünü destekler:
- Planlı bakım ile reaktif bakım oranları
- Varlık kullanılabilirliği trendleri
- Yaşam döngüsü ve eskime riskine maruz kalma durumu
Bu göstergeler, bakım ve tesis yönetimine büyük kolaylık sağlar. Alınan kararların sahadaki riskleri düşürüp düşürmediğini ve kurulu cihaz tabanı genelinde performansı artırıp artırmadıgını net bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur.
Endüstriyel varlık yönetimi, ancak bu kapsamda alınan kararların tutarlı bir şekilde uygulanması ve zaman içinde iyileştirilmesi durumunda etkili olur. Yapılandırılmış uygulama ve bakım optimizasyonu, varlık odaklı önceliklerin mevcut kurulum tabanında ölçülebilir performansa dönüşmesini sağlar.