Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Netilion Health

Dijital cihaz sağlığı yönetim hizmetimiz, bakım ekibinizi sorunların bir adım önüne geçirir. Netilion Health, IIoT aracılığıyla her an her yerde saha cihazlarınıza dair hata teşhisi bilgisi sağlar, böylece ihtiyaç duyduğunuzda çözümleri hazır bulundurabilirsiniz.  

Netilion Health Genel Bakış Görüntüsü - IIoT cihaz sağlığı yönetimi ve takip hizmeti

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Netilion Health cihaz sağlığı yönetimi: IIoT arayüzünün ekran görüntüsü ©Endress+Hauser

Cihaz sağlığı yönetimi ile tesisinizin güvenilirliğini artırın

Günümüzde kurulu cihazların %90'ından fazlası akıllı olarak kabul edilmektedir, ancak bu cihazlara ait verilerin çoğu üretim sahasında kalmaktadır. Netilion Health ile doğru IIoT bağlantı çözümlerini entegre ederek, cihaz sağlığı verilerine kolayca erişebilir ve hemen her sorunu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Cihazlarınızın sağlığına ilişkin derinlemesine bilgi sahibi olduğunuzda, bakım yaklaşımınız tepkisel olmaktan çıkıp öngörülü hale gelecektir.

Netilion Health cihaz sağlığı yönetimi ekran görüntüsü: Dizüstü bilgisayarda IIoT arayüzü ©Endress+Hauser

Ara, bul ve harekete geç

Kolay IIoT uygulaması 

Bir veya birkaç uç cihaz kullanarak saha cihazlarınızı Netilion Health'e kolayca bağlayın. Mevcut kurulumunuzu değiştirmeye gerek yok; Netilion Health, ağları ve protokolleri IIoT'ye entegre etmek için birçok hızlı ve uygun maliyetli seçenek sunar.

Çoklu satıcı desteği

Çoğu endüstriyel tesis, çeşitli tedarikçilerin ürettiği bileşenlerden oluşur ve bu durum IIoT hizmetleri için önemli zorluklar yaratır. Netilion Health, 50'den fazla üreticinin ürettiği vanalar ve pompalar dahil olmak üzere çok çeşitli cihazları yönetebilir. Bu özellik sayesinde cihazlarınızın durumunu kontrol edebilir, sorunları teşhis edip gerekli önlemleri belirleyebilir ve çözümleri her zamankinden daha hızlı bulabilirsiniz.

Cihaz doğrulama

Süreçlerinizi kesintiye uğratmayan, izlenebilir IIoT cihaz doğrulaması ile bakım ve kalibrasyon döngülerini optimize edin. Netilion Health, uzaktan Heartbeat Doğrulama işlemini başlatmanızı sağlar, böylece yerinde bulunmanıza gerek kalmadan cihazlarınızın fabrika özelliklerine uygun olduğunu teyit edebilirsiniz. Bu, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

Doğru ekip üyelerine doğru teşhis

Saha Mühendisi Simgesi - cihaz sağlığı yönetiminde kilit rol

Saha mühendisi

Bir saha mühendisi veya teknisyeninin cihazların sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması çok önemlidir. Ayrıca, cihaz sağlığı izleme konusunda üretimi kesintiye uğratmayacak etkili çözümler de gereklidir. IIoT üzerinden her zaman ve her yerden bilgiye erişme olanağı sayesinde, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı müdahale edebilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Bakım Yöneticisi Simgesi - cihaz sağlığı izleme sorumlusu

Bakım yöneticisi

Tesisinizdeki plansız kesintileri en aza indirmek üzere varlıkların durumunu kontrol etmek ve tanılama sorunları olan cihazları tespit etmek için basit bir yönteme ihtiyacınız vardır. Netilion Health, değerli analizler sunarak ekibinizin hem güncel hem de gelecekteki çabalarını nereye ve ne zaman odaklaması gerektiğini belirlemenize yardımcı olur. Planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Tesis Yöneticisi Simgesi - sorumlulukları arasında cihaz sağlığı yer almaktadır

Tesis yöneticisi

Bir tesis yöneticisi olarak, altyapınızın ve varlıklarınızın sağlığına ilişkin bütüncül bir bakışa sahip olmanız çok önemlidir. Cihazlarınızın ne sıklıkla sorun yaşadığını ve her bir sorunun maliyetini bilmeniz gerekir. IIoT sayesinde Netilion Health, bilinçli ve veriye dayalı kararlar almak için gerekli analizleri sağlar.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Guido van den Hombergh

Yeni ekosistem kontrol sistemine etki etmez; tamamen ayrı bir sistemdir. Bu özellik, çözümün gücünü oluşturuyor ve her şey çok pratik bir şekilde çalışıyor.

Guido von den Hombergh, Nouryon Functional Chemicals
Sucroliq has 3 facilities in Mexico and an annual capacity of 350,000 MT of liquid sugar

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Netilion'u denemek ister misiniz?

Cihaz sağlığı yönetimini kontrol altına almak için bugün kaydolun. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Son notlar

Netilion Health ile birleştirin - verimliliği en üst düzeye çıkarın 

Bu Netilion Health eklentileri ile deneyiminizi geliştirebilirsiniz.