IO-Link, saha cihazları (ölçüm cihazları, siviçler ve aktüatörler gibi) ile endüstriyel kontrol sistemleri (PLC'ler gibi) arasında iki yönlü, dijital bir bağlantı sağlayan açık kaynaklı bir iletişim protokolüdür. IO-Link master'ın birden fazla IO-Link cihazıyla iletişimi kontrol ettiği, noktadan noktaya mimaride çalışır. IO-Link, proses otomasyonundaki belirli kullanım senaryoları için çok sayıda avantaj sunar, bu nedenle basit ölçüm senaryolarında tercih edilen protokol haline gelmiştir.
IO-Link teknolojisinin avantajları
Basit cihaz iletişimi: Kompakt uygulamalara yönelik sensörler (ölçüm cihazları ve siviçler) ve aktüatörler (örn. sıcaklık, basınç, akış veya seviye ölçümü) için idealdir.
Maliyet avantajı: Çok sayıda saha cihazı gerektiren basit uygulamalar için bütçe dostu seçim.
Entegrasyon kolaylığı: Kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırma gerektirmeden mevcut otomasyon sistemlerine kolayca kurulabilir ve entegre edilebilir.
Hata teşhisi ve parametrelendirme: Uzaktan konfigürasyon, hata teşhisi ve izleme, manuel müdahaleyi azaltır, arıza süresini en aza indirir ve önleyici bakımı kolaylaştırır.
IO-Link'in standartlaştırılmış iletişimini kullanarak pazara sunum süresini hızlandırın ve üretim iş akışlarını optimize edin. IO-Link destekli cihazlar aracılığıyla tüm ilgili dokümantasyona ve sertifikalara kesintisiz erişim sağlayarak gıda güvenliği ve kalite düzenlemelerine uyumu garanti edin.
IO-Link'in otomatik cihaz tanımlama ve parametreleştirme özelliği sayesinde tutarlı varlık yönetimi ve gerçek tak-çalıştır işlevselliği.
Endress+Hauser tarafından sunulan IO-Link Entegrasyon Destek Paketi ile daha basit entegrasyon ve hızlı devreye alma.
Su arıtma ve dağıtımı için kritik parametrelerin kontrolü
Farmasötik su, ilaç üretiminde kritik öneme sahip bir yardımcı maddedir ve sıkı kalite güvencesi ve mevzuata uygunluk gerektirir. IO-Link destekli enstrümantasyon, arıtma ve saflaştırmadan dağıtım ve kullanım noktasına kadar tüm su sistemi genelindeki kritik proses parametrelerinin sürekli izlenmesini ve kontrolünü sağlar. IO-Link uyumlu ürünlerimiz, tesis boyutundan bağımsız olarak gerçek zamanlı veri toplama ve sorunsuz entegrasyon olanağı sunar.
IO-Link özelliğine sahip ve ölçeklenebilen geniş bir proses ve kalite kontrol enstrümanı yelpazesiyle standart ve sorunsuz işlemler.
ASME BPE, ISPE yönergeleri ve küresel farmakopeler ile tam uyumludur.
Endress+Hauser IO-Link Entegrasyon Destek Paketi, endüstriyel Ethernet ve bulut uyumlu bağlantı sayesinde daha basit dijital entegrasyon.
Arıza süresini azaltan ve bakım aralıklarını optimize eden, tahmine dayalı, veri odaklı kalibrasyon stratejilerini mümkün kılar.
Sektörünüzde IO-Link'ten maksimum düzeyde yararlanın
IO-Link teknolojisi, fabrika otomasyonu alanında şimdiden çok popüler hale gelmiştir. Proses endüstrisine özel hazırlanan ve hem OEM müşterileri hem de son kullanıcılar için aynı ölçüde önemli olan kullanım senaryoları hakkında daha fazla bilgiyi teknik dokümanlarımızda bulabilirsiniz.
Gıda ve İçecek
Bu teknik dokümanda, pastörizasyon, mayalama veya paketleme gibi gıda ve içecek uygulamalarında IO-Link'in nasıl kullanılabileceği konusunda bilgiler verilmektedir.
Bu teknik belgede, atık su temizleme veya içme suyu üretimi gibi su ve atık su uygulamalarında IO-Link'in nasıl kullanılabileceği konusunda bilgiler verilmektedir.
Neden Endress+Hauser'in IO-Link teknolojisini seçmelisiniz?
Endress+Hauser'in IO-Link teknolojisini tercih ettiğinizde, proses otomasyonu için IO-Link cihaz sınıfında nadiren rastlanan üstün ve olağanüstü bir cihaz kalitesi elde edersiniz. Teknolojimiz, en son Akıllı Sensör Profili Spesifikasyonunun kapsamlı bir şekilde uygulanması sayesinde, üçüncü taraf IO-Link Master'ları ve konfigürasyon yazılımlarıyla çok yüksek düzeyde birlikte çalışabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca, talep üzerine diğer sistem bileşenleriyle yerel olarak entegrasyon olanağı da sunuyoruz. Endress+Hauser'i tercih ederek, cihazlarınızın tüm kullanım ömrü boyunca, premium ürünlerimiz için sağladığımız aynı yüksek kaliteli destekten yararlanabilirsiniz. Cihazlarımız ayrıca, Siemens TIA Portal için tam işlev bloğu kütüphanesi ve Rockwell PlantPAx için kapsamlı bir ek talimat kütüphanesiyle birlikte, endüstride yaygın kullanılan proses kontrol sistemlerine hızlı ve kolay entegrasyon olanağı sunar. Siemens ve Rockwell Automation için entegrasyon hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Basit ölçüm noktaları için Endress+Hauser IO-Link cihazları ile proses otomasyonundaki kritik ölçüm noktaları için Ethernet tabanlı Endress+Hauser enstrümanlarının bir arada kullanılması, dijitalleşmeden maksimum fayda elde etmek için mükemmel bir temel oluşturur.
Endress+Hauser, en iyi hizmeti verebilmek için özenle seçilmiş IO-Link ve PROFINET, EtherNet/IP cihazlarından oluşan bir ürün yelpazesi sunar.
IO-Link'i gelişmiş protokollerle iyileştirme
IO-Link, saha cihazları için verimli, çift yönlü dijital iletişimde üstünlük sağlasa da, IO-Link'in basit ölçüm senaryoları ve fabrika otomasyonu için optimize edildiğini, bu senaryolarda ayrı sensörlerin ve temel veri aktarım hızının yeterli olduğunu bilmek önemlidir. Ancak, yüksek bant genişliğine sahip, gerçek zamanlı veya karmaşık uygulamalar için IO-Link tek başına tüm gereksinimleri karşılamayabilir ve diğer protokollerle entegre edilmelidir. Bu hibrit yaklaşım, üreticilere temel sensörler için IO-Link'in basitliğini ve uygun maliyetini, karmaşık cihazlar ve kontrol sistemleri için ise daha güçlü protokollerden yararlanma olanağını sunar.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .