Peki, edge cihazı IIoT için neden bu kadar önemlidir?
Article05.01.2026
Kısaca
Edge cihazı, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti uygulamasında önemli bir bileşendir.
Ancak, bir edge cihaza sahip olmanıza gerek kalmadan avantajlarından yararlanabileceğiniz IIoT uygulamaları da bulabilirsiniz.
Edge cihazı, tesisinizdeki cihazların listesini otomatik olarak oluşturur. Bu cihaz olmadan, tüm bilgileri manuel olarak eklemeniz gerekir.
Bu makale, OT ve BT arasındaki fark gibi temel bilgilerle başlıyor.
İçindekilerİçindekiler
OT ve BT arasındaki fark nedir?
Edge cihazlarına geçmeden önce, temel kavramlar hakkında bilgi edinelim. OT ve BT tam olarak ne anlama geliyor?
BT, Bilgi Teknolojileri anlamına gelir. Endüstriyel bir ortamda BT, tesisteki tüm bilgisayarlardan, internet ve intranet altyapısından, veri depolamadan ve elektronik veri alışverişinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktan sorumludur.
OT, Operasyonel Teknolojilerini ifade eder . OT, saha cihazları, endüstriyel kontrol sistemi, izleme ekipmanları gibi enstrümanların bulunduğu ve proses verileri alışverişinin yapıldığı ağdır. Günümüzde OT ve BT, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti sayesinde birbirine yakınlaşıyor.
Saha cihazları analiz için internet üzerinden veri sağlıyor ve elde edilen bilgiler bulut bilişim kullanılarak basit bir gösterge panosunda gösteriliyor. Artık kontrol sisteminden veri toplamanıza gerek kalmıyor.
Birkaç yıl öncesine kadar, OT gerçek anlamda bir ağ teknolojisi değildi. Sahada ağ bağlantısı yoktu. Çoğu bilgi analog sinyallerle taşınıyordu. Bugün bile hala çok sayıda 4-20mA sinyaline rastlayabilirsiniz.
Sonrasında, OT seviyesinde birkaç özel protokol ortaya çıktı ve kontrol sistemi ile akıllı saha cihazları arasında dijital iletişim sağlandı.
OT ve IT
Günümüzde sahadaki durum farklıdır. Tüm bu akıllı sensörleri kontrol sistemi ve internet ile birbirine bağlayan Ethernet tabanlı dijital protokoller bulunmaktadır. Bluetooth® ve WirelessHART gibi protokolleri kullanan kablosuz sensörleri de unutmamak gerekir. Kablosuz bağlantı, verileri toplamanın ve bulut bilişime entegre etmenin en kolay yollarından biridir.
OT ve BT'nin birleşmesinin ardından, yeni olanakların yanı sıra yeni endişeler de ortaya çıktı. Bulut bilişim kullanımıyla OT/BT, gelişmiş veri analizine sahip verimli bir izleme çözümü kurulmasına olanak tanır ve bu çözüm, tesisin herhangi bir yerinden basit bir kontrol paneli üzerinden görüntülenebilir. Güvenlik endişeleri konusunda ise, tedarikçiler, veri sızıntılarına karşı koruma sağlayan, saha ve bulut bilişim arasında güvenilir, güvenli ve üst düzey bir bağlantı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Endress+Hauser’in IIoT ekosistemi
Kabul görmüş siber güvenlik standartlarına uygunluk, müşterilerin Netilion IIot ekosisteminin verileri için güvenli bir ortam sağlayacağı konusunda güven duymasına olanak sağlar.
Edge cihazı nedir?
Tesisinizde bir HART iletişim ağı varsa ve prosese müdahale etmeden verilere nasıl erişebileceğinizi merak ediyorsanız. Edge cihazı, yerel alan ağınızı, her yerden veri toplayabileceğiniz harici ve geniş alan ağına bağlamaktan sorumlu ağ bileşenidir. Ayrıca, sahip olduğunuz ağın özel veya genel olması fark etmez; edge cihazı, lokal bilgileri harici bir ağa sağlamaktan sorumludur. Farklı protokoller kullanıyorsanız, bu bilgileri de çevirerek iki ağ sınırı arasında bağlantı kurar.
Bulut bilişim uygulamasının, akıllı cihazlardan gelen tüm verilerle doldurulması gerekir. Kullanmak istediğiniz servise bağlı olarak, bu işlem, verileri toplamak için uygulamaları kullanarak ve ardından gerekli dijital ikizleri oluşturarak manuel olarak yapılabilir. Ancak, hata teşhisi analizleri yapmak veya otomatik veri doldurma işlemini gerçekleştirmek için, saha haberleşme ağı ile bulut bilişim arasında güvenli bir bağlantı kuracak edge cihaz gereklidir.
Edge cihazı ve bulut bilişim kullanarak proses değerlerini izlediğinizi ve bir gün edge cihazı ile bulutu birbirine bağlayan internet bağlantısının kesildiğini düşünün. Sonra ne olur? Aslında hiçbir şey olmaz. Edge cihazı, bağlantı yeniden kurulana kadar tüm bilgileri saklar, böylece proses bilgileri kaybolmaz.
Ancak unutulmaması gereken bir nokta var: tüm edge cihazları lokal depolama alanı sunmaz. Buna ihtiyacınız olup olmadığı, tesisinizde uygulamak istediğiniz uygulama ve servise bağlıdır. Doğru seçim yapıldığında aynı avantajları sunan, duruma uygun başka çözümler vardır.
Edge cihazlarıyla ilgili tüm gerçekler göz önüne alındığında, bu cihazlar kolay entegrasyon ve yüksek düzeyde güvenlik ile iletişim sağlar. Veri aktarımı sırasında ikinci bir kanal açtıkları için proses kontrol sistemini etkilemezler.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .