Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Netilion Analytics

Varlık yaşam döngüsü yönetimi hizmetimiz tesisinizin şeffaflığını artırır. Netilion Analytics, tesisinizi her bir etiket ve saha cihazına kadar yapılandırabilir, böylece size eskime risklerini yönetme ve saha cihazlarınızı standart hale getirme olanağı sunar.

Netilion Analytics - IIoT tabanlı bir varlık yaşam döngüsü yönetimi için dijital bir hizmet

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Netilion Analytics: IIoT arayüzünde varlık yaşam döngüsü genel bakışının mobil ekran görüntüsü ©Endress+Hauser

Tesis yönetiminizi iyileştirin

Verilerin şeffaflığı, süreçlerin daha verimli işlemesini sağlar, maliyetleri azaltır ve tesisin çalışma süresini artırır. Netilion Analytics ile güçlendirilmiş bir kontrol merkezi, verimli parça yönetimi sayesinde bakımı kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür. Tesisinizi IIoT ile donatın ve Netilion Analytics ile varlıklarınızın yaşam döngüsüne ilişkin genel bir görünüm elde edin. Şeffaflık, veriye dayalı kararlar almanızı sağlar. Saha cihazlarınıza bağlanmanıza gerek kalmadan tüm verilere kolayca erişin. Endress+Hauser'in güçlü ana veri hizmetleri, her Endress+Hauser saha cihazının tüm üretim ve yaşam döngüsü bilgilerini kapsar.

Netilion Analytics: Varlık yaşam döngüsü hizmetinin IIoT arayüzünün dizüstü bilgisayar ekran görüntüsü ©Endress+Hauser

Riskleri tespit edin ve azaltın

Veri şeffaflığı

Hangi markaları kullanıyorsunuz? Tesisinizdeki hangi parçaların değiştirilmesi gerekiyor? Verimliliği artırmak için bu varlık yaşam döngüsü bilgilerine kolayca ulaşabilmeniz gerekir. Netilion Analytics, IIoT bağlantısı sayesinde tesisinizdeki her cihazın teknik bilgilerine erişmenizi sağlar.

Karmaşıklığın azaltılması

Tesisler, zaman içinde gelişen ve genellikle birden fazla markaya ait cihazların bulunduğu karmaşık ortamlardır. Netilion Analytics, farklı markalara ait ekipmanlarda bile prosesinizin her aşamasını net bir şekilde görüntüleyen bir IIoT web uygulamasıdır. Varlığınızın yaşam döngüsünü bu şekilde değerlendirerek, ekipmanlarınızı standart hale getirebilir ve operasyonlarınızı iyileştirebilirsiniz.

Ekipman eskimesi yönetimi

Çoğu tesiste kurulu varlıkların yüzde otuzu eskimiş durumdadır. Netilion Analytics ile cihazlarınızın yaşam döngüsünü istediğiniz zaman değerlendirebilirsiniz. Böylece bir parça arızalandığında her şeyi durdurmak zorunda kalmazsınız, ihtiyaç duyduğunuz anda doğru yedek parçalara sahip olursunuz ve değiştirme işlemlerini planlayabilirsiniz.

Doğru verilerle kendinizi ve ekibinizi güçlendirin

Saha mühendisi simgesi - IIoT sayesinde kolaylaştırılan varlık yaşam döngüsü yönetiminde kilit bir rol

Saha mühendisi

Saha mühendisi/teknisyeni olarak, sahadaki varlıklarınızın yaşam döngüsü hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsınız. Satıcıya veya çalışma prensibine bağlı olarak, bazı varlıklarınızın özel bakım gereksinimleri olabilir. Varlıklarınız hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunuzda, görevlerin önceliklerini belirleyebilir ve varlıklarınız artık kullanılmaz hale gelmeden önce yenilerini planlayabilirsiniz.

Bakım yöneticisi - IIoT tabanlı varlık yaşam döngüsü yönetimi hizmetinin kilit önemdeki bir kullanıcısı

Bakım yöneticisi

Tesisinizin sürekli çalışmasını sağlamak için, yedek parça envanteriniz ve varlık yenilemeleriniz konusunda uzun vadeli bir yaşam döngüsü planına sahip olmalısınız. Netilion Analytics, gerçek verilere dayalı kararlar almanızı sağlayarak daha hızlı karar vermenizi sağlayan analizler sunar. Dahası, en önemli görevlere öncelik verebilir ve tesisi standart hale getirmek üzere çalışabilirsiniz.

CEO - varlık yaşam döngüsü yönetimi dahil olmak üzere tesisin genel sorumluluğu

C.E.O.

CEO olarak, riskler tesis verimliliğini olumsuz etkilemeden önce bunları azaltmak için büyük resmi görmeniz gerekir. IIoT Netilion Analytics yardımıyla elde edilen temel performans göstergeleri (KPI'lar), bütçeleri doğru bir şekilde tahsis etmenizi ve tesisin üretkenliğini ve güncelliğini korumanızı sağlar.

Jan Marten Claus

"I had an inspiring experience right away in the beginning, when the complete bus was scanned. There were PROFIBUS assets showing up, I had completely forgotten about!"

Jan Marten Claus, Plan Engineering, Salzgitter Flachstahl GmbH
Sucroliq has 3 facilities in Mexico and an annual capacity of 350,000 MT of liquid sugar

Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.

Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Netilion ile ilgileniyor musunuz?

Cihazlarınızın yaşam döngüsünü kontrol altına almak için bugün kaydolun. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Son notlar

Netilion Analytics ile entegrasyon sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarın.

Bu Netilion Analytics eklentileri deneyiminizi iyileştirebilir.