Dijitalleşme stratejileriyle sıkça ilişkilendirilen terimlerden biri de dijital ikizdir. Soru, bu kavramın halihazırda pratikte bir gerçeklik mi olduğu yoksa sadece başka bir pazarlama sloganı mı olduğudur. Dijital ikizler nedir?
Article05.01.2026
Kısaca
Dijital ikiz terimi, endüstriyel dijitalleşmeyle ilgili tartışmalarda yaygın olarak kullanılır ve genellikle bunun gerçek bir teknolojik ilerleme mi yoksa sadece moda bir terim mi olduğu konusunda sorular doğurur.
Gerçekte, dijital ikizler önemli pratik uygulamaları olan yerleşik bir kavramdır.
Dijital ikiz, fiziksel bir varlığın sanal temsilidir ve mevcut durumunu yansıtmak için en son verilerle sürekli olarak güncellenir.
Endüstriyel ortamlarda dijital ikizler, ekipman performansına ilişkin doğru bilgiler sağlayarak operasyonel verimliliği artırır, bakımı destekler ve karar verme sürecini iyileştirir.
Bu teknoloji artık teorik değildir - çeşitli sektörlerde ölçülebilir faydalar sağlayan kanıtlanmış bir çözümdür.
İçindekilerİçindekiler
Dijital ikiz nedir?
Dijital ikiz, fiziksel bir ürün, proses veya hizmetin dijital temsilidir. Fiziksel varlık ile dijital karşılığı arasında çevrimiçi bir bağlantı kurulması sayesinde, sağlık durumlarını izlemek ve olası sorunları önlemek için analizler yapılabilir.
Dijital ikizler ayrıca simülasyonlara olanak tanır; bu sayede proses optimizasyonu, plansız duruş sürelerinin azaltılması ve diğer iyileştirmeler mümkün olur. Bu kavram yeni olmasa da, IIoT ve AI teknolojilerinin yükselişiyle birlikte ön plana çıkmıştır.
Endüstriyel uygulamalarda dijital ikizleri uygulamak için birçok yol vardır. Örneğin, saha cihazları bir edge cihaz aracılığıyla IIoT ekosistemlerine bağlandığında dijital ikiz otomatik olarak oluşturulabilir. Alternatif olarak dijital ikiz, seri numarasını tarayarak, fotoğraf yükleyerek veya akıllı telefon aracılığıyla veri girerek manuel olarak da oluşturulabilir.
Dijital ikizler nasıl çalışır?
Çoğu uygulamada, dijital ikiz bağlı cihazlardan veri toplar, bunları analiz eder ve aksiyon alınabilir bilgiler sağlar. Geliştirme genellikle cihaz performansını ve operasyonel davranışı yorumlamaya yönelik istatistiksel yöntemler, makine öğrenimi ve diğer gelişmiş algoritmaların uygulanmasını içerir.
Her varlığa bir dijital ikiz atanır. Bu, cihazların PROFIBUS gibi bir ağ üzerinden birbirine bağlanması ve bulut tabanlı bir IIoT ekosistemiyle iletişim kuran bir edge cihaza bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bağlantı kurulduğunda, dijital ikizler otomatik olarak oluşturulur ve fiziksel varlıkların doğru bir şekilde kopyalanması ve sürekli veri toplanması sağlanır.
Dijital ikizler IIoT platformuna bağlı olarak, kurulu tabanları analiz etmek, eski cihazları tanımlamak ve iyileştirmeler önermek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Dijitalleşme, akıllı cihazların sürekli olarak büyük miktarda değerli veri üretmesini sağlar. Bu verileri manuel olarak yorumlamak pratik değildir ve bunları göz ardı etmek, uygulamalarla ilgili önemli bilgileri kaybetmek anlamına gelir. Dijital ikiz, yapay zeka, makine öğrenimi ve IIoT gibi teknolojilerle entegre olarak bu sorunu çözer ve fiziksel varlıklardan elde edilen verilere dayalı simülasyonlara olanak sağlar.
Dijital ikizler, bilgileri özerk bir şekilde toplayıp analiz eder, proseslerin iyileştirilmesine veya tesisin kullanılabilirliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek aksiyon alınabilir analizler sağlar. Şirketler, bağlı cihazlardan gelen verileri yorumlayan dijital ikiz çözümlerini genişletmek için giderek daha fazla açık platformlar geliştirmektedir. Bu bilgiler genellikle değerlendirme kolaylığı sağlayan gösterge panelleri aracılığıyla sunulur ve özel veri uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırır
Dijital ikiz IIoT için neden önemlidir?
IIoT, geleneksel bağımsız sistemlerin aksine, sürekli olarak operasyonel veriler sağlayan akıllı cihazlara dayanır. Bu cihazlar bir bulut platformuna bağlandığında, dijital ikizlerin sanal temsilleri oluşturulur. Bu yaklaşım, analiz araçlarıyla birleştirildiğinde, ham verileri tüm ekip için net ve aksiyon alınabilir analizlere dönüştürür. Uygulamalar arasında kurulu taban analizi, performans iyileştirme ve bakım optimizasyonu yer almaktadır.
Dijital ikiz uygulaması örneği
Dijital ikiz teknolojisi, kullanıcıların Netilion IIoT ekosisteminde varlıkları kaydetmelerini ve düzenlemelerini sağlayan Netilion Analytics gibi dijital hizmetler aracılığıyla deneyimlenebilir. Bu çözüm, kurulu taban hakkında bilgi sağlar, eski cihazları belirler ve standartlaştırma ve proses iyileştirme fırsatlarını öne çıkarır.
Varlık kaydı çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerin arasında en otomatik olanı, ağı bir edge cihaz aracılığıyla IIoT ekosistemine bağlamak ve manuel giriş yapmadan dijital ikizlerin oluşturulmasını sağlamaktır. Alternatif olarak, cihaz bilgilerini girerek veya akıllı telefon uygulaması Netilion Scanner ilecihazları taramak, görüntüleri yakalamak ve konum ayrıntılarını kaydetmek suretiyle varlıklar platform üzerinden manuel olarak eklenebilir.
Kayıt olduktan sonra, sistem varlık çeşitliliği, kritiklik ve eskime gibi analizler ve bilgiler sunar; bunların tümüne merkezi bir kontrol panelinden erişilebilir.
Netilion, endüstriyel prosesler için tasarlanmış ödüllü bir IIoT ekosistemidir. Fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlayarak her yerde ve her zaman sahadaki değerli bilgilere ulaşmanızı sağlar.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .