Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), saha verilerini toplamak için yeni yaklaşımlar getirmiştir. Bu verileri başka bir uygulamaya entegre ederken veya özel hizmetler geliştirirken, uygulama programlama arayüzleri (API'ler) gereklidir.
Article05.01.2026
Kısaca
Operasyonel teknoloji (OT) ve bilgi teknolojisi (BT) eskiden birbirinden ayrı alanlardı ve nadiren ortak noktaları vardı.
İşbirliği, yalnızca tesis varlık yönetimi (PAM) çözümlerinin uygulanması gibi belirli durumlarda gerçekleşti; bu durumlarda BT ekibi güvenlik duvarı uyumluluğunu sağladı ve sunucuları temin etti.
Günümüzde OT ağları, PROFINET ve EtherNet/IP gibi protokolleri kullanarak giderek daha fazla IT ağlarına benzemektedir.
Saha cihazları artık Ethernet bağlantılarına dayanmaktadır ve ağ geçitleri, WirelessHART, HART veya PROFIBUS gibi teknolojileri EtherNet/IP veya OPC UA gibi standartları kullanarak Ethernet tabanlı sistemlere entegre etmektedir.
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nin (IIoT) yükselişi ve Namur Açık Mimari (NOA) gibi çerçeveler, otomasyon piramidinden elde edilen verilerin katma değerli hizmetleri desteklemesini mümkün kılıyor.
Bu verileri uygulamalara entegre etmek veya özel çözümler geliştirmek için uygulama programlama arayüzleri (API) vazgeçilmezdir.
API'ler, modern otomasyonu esnek, ölçeklenebilir ve dijital dönüşüme hazır hale getiren bağlantı olanaklarını sunar.
İçindekilerİçindekiler
API nedir?
API, uygulama programlama arayüzü anlamına gelir, peki bu terim aslında ne anlama geliyor? API, bilgilerin oluşturulması, silinmesi ve iletilmesi için gelen çok sayıda kullanıcı isteğini yöneten bir bilgisayar arayüzüdür. Geliştiricinin tasarımına bağlı olarak, belirli özellikler sunacak şekilde özelleştirilebilir.
Nasıl işlediğini açıklamak için şu benzetmeyi düşünün: Yeni bir çift ayakkabı almak için bir mağazaya gittiğinizi hayal edin. Mağazada birçok model mevcut, ancak belirli bir renk ve numara gerekiyor. Bir satış elemanı stokları kontrol eder ve istenen ayakkabı çiftini getirir.
Bu benzetmede, kullanıcı belirli bilgileri arayan müşteriyi, satış elemanı ise talepleri yöneten aracıyı temsil ederken, stok ise sonuçları işleyen ve sunan API'yi temsil eder.
Daha pratik bir örnek ise uçak bileti rezervasyon sitesi. Kullanıcılar, kalkış ve varış tarihleri, havalimanları ve koltuk tercihleri gibi bilgileri girer.
İstek gönderildiğinde, site farklı şirketlere ait birçok API ile iletişim kurar. Bu API'ler, belirtilen kriterlere göre seçenekler sunar; hatta bazı platformlarda doğrudan rezervasyon yapılabilir ve indirim uygulanabilir.
API'ler, modern dijital hizmetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar arka planda çalışarak, kullanıcıların farkında olmadan yararlandıkları sorunsuz bir işleyişi sağlar.
Proses otomasyonunda API nasıl çalışır?
API'ler, endüstriyel ortamlarda uygulamaları geliştirmek için önemli fırsatlar sunar. Buna bir örnek, güvenli ve kullanıcı dostu bir REST/JSON API sunan Endress+Hauser’in Netilion Connect ürünüdür.
Netilion Connect mimarisi genellikle bir edge cihazı, bir bulut platformu ve API'yi içerir; ancak edge cihaz olmadan da çalışabilir. Bu hizmet, güvenilirliği ve güvenliği sağlamak için kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarını içermektedir. Edge cihaz aracılığıyla sahadan toplanan veriler, güvenli çevre koşullarında kullanıma sunulur ve bu sayede çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde entegre edilebilir.
Bu veriler pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Örneğin, bir uygulama API aracılığıyla bulut tabanlı bilgileri alarak özelleştirilmiş hizmet platformlarında enstrümantasyon durumunu görüntüleyebilir, sorunlar ve çözümler hakkında ekip üyelerine bildirimler gönderebilir veya performans analizi için cihaz verilerini içeren gösterge panelleri tasarlayabilir. Bu tür senaryolar, proses otomasyonunda API'lerin çok yönlülüğünü ortaya koymaktadır. Skid sağlayıcısı BWT'nin, müşterilerin eriştiği hizmet portalında dokümantasyonu kullanıma sunmak için Netilion Connect API'sini nasıl kullandığını buradan öğrenin.
BT ve OT alanlarının birbirine yakınlaşmaya devam etmesiyle birlikte, JavaScript ve JSON kodlama gibi beceriler otomasyon uzmanları için giderek daha önemli hale geliyor. Netilion Connect gibi araçlar, kullanıcıların proses otomasyonu için gerçek API'leri denemelerine ve hatta özel uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır.
Netilion, endüstriyel prosesler için tasarlanmış ödüllü bir IIoT ekosistemidir. Fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlayarak her yerde ve her zaman sahadaki değerli bilgilere ulaşmanızı sağlar.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .