Bluetooth® enstrümantasyonu IIoT ile nasıl bağlanır?
Üç kolay adımda bağlantı kılavuzunuz
Article05.01.2026
Kısaca
Endüstriyel çevre koşullarında, cihaz bağlantısı ve kurulumu büyük ölçüde kablolara ve arayüzlere dayanır ve genellikle farklı protokoller için birden fazla dongle gerektirir.
Dongle kullanımı, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan çeşitli adaptör ve kablolar gibi, endüstride uzun zamandır standart hale gelmiştir.
Kablosuz iletişim, sınırlı standartlar ve özel protokollerle başlayarak, daha sonra WirelessHART gibi açık çözümlere doğru ilerleyerek yavaş yavaş kabul görmeye başlamıştır.
İlerleme kaydedilmesine rağmen, karmaşıklık dongle'ların önemini korudu, ta ki şimdiye kadar.
Bluetooth®, bulut ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak ve daha akıllı tesisler için pratik dijitalleşmeyi teşvik ederek bir dönüm noktası oluşturuyor.
İçindekilerİçindekiler
Otomasyonda dongle çağının sonu yaklaşıyor
Endüstriyel otomasyonda, cihaz konfigürasyonlarına erişmek için geleneksel olarak birden fazla adaptör ve arayüz gerekmektedir. Tipik senaryolar arasında RS-485 adaptörleri, HART arayüzleri, Ethernet kabloları veya hatta 4–20 mA sinyalleri için araçlara yönelik talepler yer alır. Bu karmaşıklık genellikle gecikmelere ve verimsizliklere neden olur.
Bu tür zorluklar tüm üreticilerde yaygındır. Protokol ve cihaz tipine bağlı olarak, parametrelerin alınması veya hata teşhisi işlemlerinin yapılması için genellikle belirli bir arayüz gereklidir. Dongle'ları tamamen ortadan kaldıran çözümler hala geliştirme aşamasında olsa da, kablosuz teknolojiler mevcut cihazlara hızlı erişim imkanı sunmaktadır.
WirelessHART gibi protokoller popülerlik kazanmıştır, ancak hata teşhisi ve konfigürasyon verilerine uzaktan erişim imkanı sunmalarına rağmen, geleneksel 4–20 mA bağlantılara kıyasla kullanımları sınırlı kalmaktadır. Bu, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Kablosuz bağlantı, daha küçük uygulamalarda nasıl etkili bir şekilde uygulanabilir?
Cevap, ek bir protokol olan Bluetooth® ile donatılmış cihazlarda bulunmaktadır. Bu teknoloji, kontrolör bağlantısı için standart 4–20 mA sinyalini korurken cihaz verilerine hızlı ve kolay erişim sağlar.
Bluetooth® özellikli saha cihazlarıyla erişimi kolaylaştırma
Bir cihazı benzer bir modelle değiştirmek, farklı bir protokole sahip bir modelle değiştirmekten çok daha kolaydır. Ancak, modernizasyon kaçınılmazdır ve bu geçiş sürecinde, hata teşhisi ve konfigürasyon verilerine erişim kritik öneme sahiptir.
Yeni saha cihazları artık çift iletişim özelliği sunuyor. Geleneksel 4–20 mA entegrasyonunu korurken, akıllı telefon veya tablet üzerindeki bir mobil uygulama aracılığıyla konfigürasyon ve hata teşhisi erişimi sağlar. Bu yerel bağlantı, saha mühendisinin cihaza fiziksel olarak yakın olmasını gerektirir.
Daha küçük uygulamalar için başka bir zorluk daha ortaya çıkıyor: Bluetooth® aracılığıyla toplanan hata teşhisi verilerine uzaktan nasıl erişilir ve bu veriler daha geniş sistemlere nasıl entegre edilir? Çözüm burada: Bluetooth® cihazları artık IIoT hizmetlerini kullanarak hata teşhisleri buluta aktarabilir. Ayrık uygulamalar, ana ve ikincil proses değişkenlerini mevcut sistemlere de dahil edebilir.
Uygulama kolaydır ve üç adımda gerçekleştirilebilir, böylece kuruluşlar büyük düşünerek ancak küçük adımlarla IIoT yolculuğuna başlayabilirler.
Üç adımda tesisinizi dijital hale getirme
Mevcut tesislerde veya yeni uygulamalarda Bluetooth® teknolojisini kullanmak isteyen kuruluşlar, bunu üç kolay adımda gerçekleştirebilirler. Bu adımları takip etmek, tüm ilgili verilerin bulutta güvenli bir şekilde mevcut olmasını, entegrasyon ve analiz için hazır olmasını sağlar.
Adım 1 – Bluetooth® özellikli cihazlar
Modern saha cihazları, Bluetooth® iletişimini giderek daha fazla destekleyerek bağlantı ve konfigürasyonu kolaylaştırıyor. Örneğin, bir sıcaklık transmiterinin değiştirilmesi artık Bluetooth® ile geleneksel 4–20 mA veya diğer teknolojileri birleştiren bir modelin seçilmesini gerektirebilir. Uzaktan izleme gerektiren yeni uygulamalar için Bluetooth® cihazları, verileri yerel olarak toplamak ve kablosuz olarak bir edge cihaza iletmek için verimli bir yol sunar.
Adım 2 – FieldEdge
Bluetooth® özellikli bir cihaz kurulduktan sonra, verileri toplanabilir ve Endress+Hauser FieldEdge SGC20 gibi bir edge cihaz aracılığıyla bir bulut çözümüne gönderilebilir. Yerel olarak çalışan FieldEdge SGC200, 20 metrelik bir menzil içinde en fazla beş Endress+Hauser cihazına bağlanır ve ana proses değerlerini (PV), ikincil proses değerlerini (SV) ve NAMUR NE107 durum bilgilerini iletir. Bulut ile iletişim, yerleşik bir global SIM kart kullanılarak 3G veya 4G üzerinden gerçekleşir ve şifreleme sayesinde maksimum güvenlik sağlanır. Önemli olan, bu bağlantının tek yönlü olmasıdır: Edge cihazı verileri döngüsel olarak okur ve saha cihazlarının uzaktan kontrolünü engeller.
Adım 3 – Bulut çözümü ve API
Kurulumu tamamlamak için bir bulut hizmeti aboneliği gereklidir. Netilion gibi ürünler, edge cihazı, bulut altyapısı ve Uygulama Programlama Arayüzü (API) dahil olmak üzere kapsamlı bir IIoT ekosistemi sunar. Bulut platformu, tüm saha verilerini güvenli bir ortamda birleştirir. Netilion Connect, REST/JSON API kullanır; bu sayede verilerin kolayca kullanılması ve kontrol sistemlerine, SCADA'ya veya özel uygulamalara entegrasyonu sağlanır. Bu yaklaşım esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak, kuruluşların saha verilerini güvenli ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlar.
Uygulama örnekleri
Küçük ölçekli uygulamalarda Bluetooth® teknolojisini kullanmak, dijitalleşmeye doğru atılan pratik bir ilk adımdır. Aşağıda, IIoT bulut hizmetleriyle birleştirildiğinde sunduğu potansiyeli gösteren bazı kullanım örnekleri bulunmaktadır:
Uzaktan hata teşhisi izleme
Önemli varlıklar Bluetooth® cihazları kullanılarak uzaktan izlenebilir. Bu yaklaşım, NE107 cihaz durumu bilgilerini sağlayarak, planlanmamış arıza sürelerini azaltan ve geçmiş hata teşhisleri aracılığıyla düzeltici bakımdan kestirimci bakıma geçişi destekleyen sağlık izlemeyi mümkün kılar.
Endress+Hauser Bluetooth® cihazlarını FieldEdge ile birlikte kullanarak, kolay seviye izleme herhangi bir konumdan erişilebilir hale gelir. Veriler ve hata teşhisleri, Netilion Connect aracılığıyla mevcut sistemlere entegre edilebilir. Envanter yönetimi için, Netilion Inventory veya SupplyCare gibi ek çözümler gelişmiş işlevsellik sunar.
Seviye, akış veya sıcaklık izlemeyi içeren daha küçük kurulumlar için, Bluetooth® cihazları, FieldEdge SGC200 ve API entegrasyonu ile birleştirildiğinde esnek ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. Verileri güvenli bir şekilde toplamak ve iletmek için minimum altyapı gereklidir, böylece ihtiyaç duyulan her yerde erişilebilirlik sağlanır.
Bluetooth® özellikli cihazlar, önemli verileri buluta aktarmak için kolay ve etkili bir yol sunar. Edge cihazları ve API tabanlı çözümlerle birleştirildiğinde, bu yaklaşım güvenli veri toplama sağlar ve bilgileri tercih edilen herhangi bir sisteme entegre etme esnekliği sunar.
Netilion, endüstriyel prosesler için tasarlanmış ödüllü bir IIoT ekosistemidir. Fiziksel ve dijital dünyayı birbirine bağlayarak her yerde ve her zaman sahadaki değerli bilgilere ulaşmanızı sağlar.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .