Özel ölçüm ve yazılım ürünlerimizle çelik üretiminizin güvenliğini artırın
Yüksek sıcaklıklar, erimiş metal ve ağır yüklerin söz konusu olduğu çelik üretimi, hem insan hem de makine üzerinde çok fazla stres oluşturur. Bu nedenle, güvenlik ve kullanılabilirlik, çelik tesisi yöneticilerinin en önemli öncelikleri arasında yer alır. Güvenlik ve kullanılabilirlik ölümcül kazaların önlenmesinin yanı sıra rekabetin son derece fazla olduğu bir ortamda üretimin hiç durmamasını da sağlar. Bunu sağlamak için güvenilir bilgi ve akıllı kontrol çözümleri sunan sağlam ölçüm cihazlarına ihtiyacınız vardır.
1.63 mil.
tonnes of crude steel
were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.
60 yıldan fazla deneyimle gereksinimlerinize en uygun ve endüstriyel ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş enstrümantasyon, servis ve çözüm paketini seçerken her adımda size yol gösteren proses uzmanlarımızla EN 13849'a göre IEC/EN 61508 (SIL - Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi olarak bilinen proses tehlikesi kategorizasyonu) ve IEC/EN 61511 (Güvenlik Enstrümanlı Sistemler olarak bilinen enstrümantasyon kullanımıyla proses güvenliği) fonksiyonel güvenlik standartlarına uygunluk sağlayın.
Kritik soğutma suyu çevrimlerinin güvenli şekilde izlenmesi
Asit seviyesi ölçümü ve taşmanın önlenmesi
SIL sertifikalı enstrümantasyon
Ölçüm noktalarının çevrimiçi olarak izlenmesi
Uygulamalar
Kritik soğutma suyu çevrimlerinin güvenli şekilde izlenmesi
Su çevrimlerindeki arızalar, ekipman ve personel açısından çok tehlikeli olabilir. Özellikle, konvertörlere ve elektrikli ark fırınlarının duvar ve çatı panellerine uygulanan çeşitli oksijen lans soğutmalarının çok yüksek sıcaklıklarını kontrol etmek için kullanıldığı bir çelik fabrikasında. Ayrıca alglerin ve hatta lejyonella gibi bulaşıcı bakterilerin büyümesini önlemek için suyun kalitesi düzenli olarak izlenmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu proseslerin izlenmesinde kullanılan sensörler, çelik fabrikalarındaki zorlu koşullara dayanacak şekilde geliştirilmiştir.
Kaçak tespiti çözümümüz, elektromanyetik veya ultrasonik prensiple çalışan uygun akış ölçerler ile çevrimin giriş ve çıkış akış hızlarını ölçer. Giriş ve çıkış sıcaklıkları, akış ölçerlerin yanına monte edilen sensörlerden elde edilir.
Soğutma çevriminde su kalitesi pH, silikat birikmesi ve oksijen gibi parametreler izlenerek kontrol edilir. Dijital sensörler ve transmiterleri içeren sıvı analizi portföyümüz güvenilir bir ölçüm sağlar.
Yüksek kaliteli metal levha üretimi dekapaj içerir. Bu proses adımında, safsızlıkları gidermek için farklı asit türleri kullanılır. Bu asitlerin kullanılması, çevresel zorluklar ve güvenlik sorunu oluşturur. Her şeyden önce, taşmayı önlemek için asit depolama tankları yakından izlenmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, agresif ortamlara dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve güvenilir sonuçlar elde etmek için kurulumda size destek olacak radar seviye cihazları sunar. Ayrıca, gereksinimlerini karşılamanıza ve zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacak eksiksiz bir taşma koruması otomasyon çözümü sunuyoruz.
Proses kontrolü sadece kullanılan enstrümanlar kadar iyidir. Bir sensörü değerlendirmek için operatörler IEC 61511 gibi endüstri standartlarına güvenebilirler. Bu standart, bir sistemin güvenlik bütünlüğü için kabul edilmiş bir kriter olan Güvenlik Bütünlük Seviyelerini (SIL) tanımlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, tasarımda güvenlik standartlarına göre oluşturulmuş en kapsamlı IEC 61508 sertifikalı enstrüman portföylerinden birine sahiptir. Yazılım ve donanım geliştirirken, sistem arızalarını engellemek ve rastgele hataları kontrol altında tutabilmek için bir takım standartlaştırılmış önlemler uygulamaya koyduk. SIL portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Ölçüm noktalarının çevrimiçi olarak izlenmesi
Çalışanların güvenliğini artırmanın temel yollarından biri, tehlikeli alanlarda geçirdikleri zamanı azaltmaktır.
Sahadaki uzmanlığımız
Yeni çevrimiçi ve dijital ölçüm teknolojileri, proseslerinizi uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Endress+Hauser, operasyonlarınızı desteklemek için çeşitli dijital servisler geliştirmiştir.
Netilion dijital servislerimiz ve uygun izleme ve konfigürasyon için endüstriyel tabletlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenliği ve kullanılabilirliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin
Avantajlar
Güvenilirlik ve tesis kullanılabilirliği, kısa vadeli kazançlar değil sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek isteyen güvenebileceğiniz bir ortak gerektiren hassas konulardır. Endress+Hauser, 60 yıldan uzun süredir 100'den fazla ülkede çelik şirketleriyle güvenilir ortaklıklar kurmaktadır. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz, hepsi çelik endüstrisinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış enstrümanlarımıza ve çözümlerimize güvenmektedir.
200.000+
dünya çapında güvenlik açısından kritik çelik üretimi proseslerine kurulu sıcaklık sensörlerinin sayısı.
55.000
65 dijital optimizasyon projesine entegre edilen akıllı sensörlerin sayısı.
2,6 milyon
sadece 2007'den beri mineral ve metal operasyonlarına teslim edilen saha enstrümanlarının sayısı.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Maden endüstrisinde güvenlik artırılıyor, performans korunuyor
SIL uyumlu ve dijital enstrümantasyon kullanarak performansı garanti ederken madenciliği daha güvenli hale getirin.
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .