Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Köpük flotasyonu ve çöktürme gibi maden proseslerinizi iyileştirin

Maden ayırma proseslerinizi iyileştirin

Hassas enstrümantasyon sayesinde flotasyon ve çöktürme gibi proseslerden en iyi verimi elde edin

Maden operasyonlarında cevher kalitesinin düşmesi gibi özel bir sorun söz konusudur. Tabii ki, ham maddelerden en iyi şekilde yararlanmayı sağlayan liçleme, çöktürme ve flotasyon gibi çeşitli işleme teknikleri mevcuttur. Ancak bu süreçler enerji, kimyasal madde ve su tüketir. Bu nedenle verimliliği ve maliyetleri dengeleyebilmek için cevher çıkarma prosesleri optimum seviyede çalışmalıdır. Bu optimizasyon, pazar ve fiyat oynaklığının fazla olduğu günümüzde özellikle önemlidir.

Nasıl yardımcı olabiliriz

Liçleme, flotasyon ve çöktürme, modern maden ayırma proseslerinin temel aşamalarıdır. Çok sayıda birbirine bağlı değişken nedeniyle optimum ayırma çok karmaşık bir iştir. Her üç proseste de kullanılan kimyasallar ana maliyet faktörlerinden bir tanesidir. Bu proseslerde çok fazla tüketilen bir kaynak olan su, bazı maden bölgelerinde çok kısıtlı bir kaynak olabileceğinden bazen tesisler öncelikle tuzlu su desalinasyonu gibi proseslerle temiz su üretmek durumundadır.

  • Liçleme

  • Köpük flotasyonu

  • Çöktürme

Uygulamalar

Liçleme

Liçleme, elde edilmek istenen metal ile bir liç çözeltisi oluşturmak için kırma cevher üzerine püskürtülen asit çözeltilerini kullanan bir ayırma yöntemidir. Kullanılan asitler, liçleme yapılacak cevherin türüne bağlıdır.

Madende yığın liçi
Sahadaki uzmanlığımız


Asit çözeltisinin konsantrasyonunun ve püskürtülme hızının, verim ve asit tüketimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Endress+Hauser, ölçüm parametreleri için asitlerin agresif doğasına dayanabilen ve güvenilir veriler sağlayan enstrümanlar sunar.

  • Temassız dijital veri iletimi ve önceden kalibre edilmiş sensörler kullanılarak basit sensör değişimi olanağı sunan dijital analiz sensörlerimiz, prosesteki duruş sürelerini azaltır ve düzenli yenileme sayesinde sensör ömrü uzatılır.

  • Elektromanyetik akış ölçerlerimizin hem kompak hem de ayrık versiyonları mevcuttur.

Köpük flotasyonu

Flotasyon, altın ve bakır madenciliği gibi çeşitli madencilik proseslerinde, 500 mikron veya 35 mesh'ten daha ince olan mineral parçacıklarını geri kazanmak için kullanılır. Çeşitli parametreler, bu prosesi yani veriminizi etkiler. Prosesin verimliliği için en önemli parametreler şunlardır: ham madde akışı ve yoğunluk ölçümü, köpük yüksekliği,
hassas köpük ve sıvı çamuru arayüzü tespiti, sıvının pH ve Eh değerleri, kimyasal reaktiflerin dozajı ve kalitesi ve hava akışı hızı.

Köpük flotasyonu
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, tüm bu görevler için cihazlara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda prosesiniz için optimum cihazı kullanabilmenizi sağlayacak çeşitlilikte ölçüm teknolojileri sunar - hepsi tek bir tedarikçiden.

  • Ham madde ölçümü için, dahili katı madde içeriği hesaplama özelliği bulunan bir elektromanyetik akış ölçer kullanılmasını öneririz.

  • Köpük yüksekliğini ve köpük/çamur arayüzünü belirlemek için ideal çözüm iki adet ultrasonik sensör kullanmaktır. Biri köpüğe olan mesafeyi ölçerken, ikinci sensör bir çubuğa ve konik şamandıraya bağlı olan hedef plakaya olan mesafeyi ölçer.

  • pH ve Eh için kullanılan dijital analiz sensörlerimiz zorlu ortamlarda bile güvenilir şekilde ölçüm yapar.

  • Kuru katı madde içeriği, besleme hızı ve köpük yüksekliği ksantat, köpürtücü ve pH modifikasyon kimyasalı dozaj kontrolü döngüsü için bir ileri besleme sinyali olarak kullanılabilir. Coriolis akış ölçerimiz bu parametreleri sağlayarak doğru dozajlamayı mümkün kılar.

  • Hava, flotasyonda karıştırma için kullanılır. Hava akışını ölçerek basınçlı hava üretme maliyetleri optimize edilebilir. Vorteks akış ölçerimiz fabrika titreşimlerinden ve havalı çekiçlerden etkilenmez ve yüksek doğruluk ve geniş ölçüm aralığı sunar.

Tikiner

Çöktürme, yerçekimine bağlı çökelmeye dayanan bir mineral zenginleştirme işlemidir. Flokülant ilavesiyle hızlandırılan bir prosesle katı maddeler tank tabanına çöker.

Tikiner
Sahadaki uzmanlığımız

Önemli göstergeler, toplam çamur hacmini hesaplamak için yatak seviyesi, yatak kütlesi, alt akışın yoğunluğu ve akışı, nihai kalite güvencesi için ise üst akış taşkanının berraklığıdır. Tüm bu parametrelerin ölçülmesiyle, operatörler tank taşması riskini azaltarak tüm prosesi daha verimli ve daha güvenilir hale getirebilirler.

Maden cevheri çıkarma optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi alın

Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser
Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser
Maden cevheri çıkarma proseslerinizi optimize edin ©Endress+Hauser

Uzmanımızla tanışın

"The biggest challenge that I see when I visit customers is that they do not use the full potential of their data which they can gather from their sensors. 97% of the data is untapped."

Jenish Gheewala

Industry Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Avantajlar

Cevher çıkarma prosesinizde yaşadığınız düşük verimlilik, yüksek OPEX veya bakım maliyetlerinin artması gibi sorunlarda danışmanlarımız sahip oldukları kapsamlı endüstriyel deneyim sayesinde proseslerinizi en iyi şekilde optimize edebilir. Endüstriye göre optimize edilmiş enstrümantasyon portföyümüz sayesinde müşterilerimizle birlikte geçtiğimiz 60 yılda müthiş sonuçlar elde ettik.

  • %50

    kimyasal kullanımında tasarruf oranı.

  • %90

    bakım için harcanan zamanda sağlanabilecek azalma oranı.

  • 10 milyon

    dünya çapında kurulu cihaz sayısı
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
Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler