Sürekli yüksek ürün kalitesi sağlamak için meşrubat üretiminizdeki kritik parametreleri izleyin
Sürekli ürün kalitesinin sağlanması içecek endüstrisi için en büyük önceliktir. Bu kapsamda ürün güvenliği, ham maddelerin hassas dozajlanması, tüm kritik proses parametrelerinin izlenmesi, verilerin eksiksiz kaydedilmesi ile birlikte maliyet farkındalığı da önemli faktörlerdir. Yenilikçi proses enstrümantasyonu, ham maddelerin transferi ve dozajlamasından içeceklerin karıştırılması ve dolum aşamalarına kadar bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olur.
130 milyar litre
dünya çapında her yıl tüketilen alkolsüz içecek miktarı. İçecek sektöründe ürün kalitesindeki tutarlılık ve güvenlik oldukça önemlidir. Kaynak: www.historyofsoftdrinks.com
Teklifimiz
Endress+Hauser, meşrubat üreticilerinin karşı karşıya kaldığı yüksek talepleri ve zorlukları anlıyor. Gıda ve içecek endüstrisi için tasarlanmış, üretilmiş ve optimize edilmiş eksiksiz bir hijyenik akış, seviye, sıcaklık, basınç ve analitik sensör portföyü sunuyoruz. Ortak hedefimiz: Uzun vadede ürün kalitesini ve tüketici güvenliğini artırmak, sürdürmek ve sağlamak.
İçecek endüstrisinin gereksinimleri için optimize edilmiş hassas ve güvenilir ölçüm teknolojileri.
Temizlemesi kolay ve kesinlikle sızdırmaz sensörler. Yüksek basınçlı ve buharlı temizlemeye dayanım için IP69K'ya kadar koruma sınıfı.
Küresel hijyen standartlarını karşılayan ve EHEDG test prosedürüne göre sertifikalandırılmış hijyenik sensörler.
FDA "GRAS", EU 1935/2004 ve China GB4806 ile uyumlu gıdayla temas eden malzeme.
Tüm kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon.
Uygulamalar
Doğru şeker konsantrasyonu
Şeker konsantrasyonu, meşrubat veya meyve suyunda kalite tutarlılığı için önemli bir parametredir. Konsantrasyon, yoğunluğu ölçerek kolayca hesaplanabilir. Hat üzeri ölçüm teknolojileri, gerçek zamanlı ürün verilerine dayalı kesintisiz kalite izleme sağlar. Bu, zaman alan manuel numune almayı ve üretim kesintilerini azaltır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, meşrubat üretiminde yüksek hassasiyetli hat üzeri yoğunluk ölçümü için çeşitli teknolojiler sunar.
Proline Promass Coriolis akış ölçerleri, örneğin PromassQ, kullanarak hatlardaki akışkan yoğunluğunu belirleyin.
Ürün tespiti, referans yoğunluğun hesaplanması, bir sıvının konsantrasyonunun hesaplanması ve değerlerin °Brix, °Baumé, °API gibi farklı birimlere dönüştürülmesi için Titreşimli Yoğunluk Bilgisayarımız Computer FML621'e güvenin.
Meşrubat reçetesinin doğru hazırlanması, bileşenlerin ve katkı maddelerinin hassas dozajlanmasına bağlıdır. Bu ölçüm bir taraftan ürün kalitesine doğrudan etki ederken diğer taraftan yüksek maliyetli ham maddelerin etkin yönetilmesini de garanti altına alır.
Sahadaki uzmanlığımız
Düşük iletkenliklerinden dolayı; tatlandırıcı, aroma veya renklendirici gibi katkı maddelerini dozlamak için son derece hassas akış ölçerler kullanmak gerekir.
Üstün hassasiyet sunan, ultra kompak transmitere sahip Proline Promass F 100 akış ölçeri kullanın.
Ürün izlenebilirliğinin anahtarı, kesintisiz veri kaydındadır. Bu, içecek üretim prosesinizin hedefli izleme ve optimizasyonuna olanak sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser veri yöneticileri kullanılarak kaydedilen proses değerleri anlaşılır bir şekilde görüntülenir ve saklanır. Veriler, elektronik imza doğrulamasıyla sağlanan kişisel erişim hakları ile emniyet altına alınır (FDA 21 CFR kısım 11'de belirtilen gerekliliklere uygun şekilde).
Özel proses gereksinimlerinize ve uygulamanıza bağlı olarak geniş bir portföyden doğru veri yöneticisini seçin.
Tahminde bulunmaya son: Artık borularınızın içinde ne olduğunu tam olarak biliyorsunuz. Faz ayrımı için sensörler; son ürünlerin, deşarj ve temizlik ürünlerinin ya da ilgili ürünün içerisindeki kirlilik derecesinin arasındaki faz geçişlerinin net bir biçimde belirlenmesine olanak sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Hat üzerinde hassas ölçüm için kullanılan optik sensörler en küçük renk değişimlerini bile tespit eder. Borularda ürün, temizlik maddesi veya durulama suyundan hangisinin bulunduğunu ve ne kalitede olduğunu görebilirsiniz.
Elektromanyetik spektrumun görünür bölgesindeki sıvılarda hat üzerinde hassas renk ölçümü için optik OUSAF22 sensörünü kullanın.
Gıda ve içecek endüstrisindeki güvenlik, kalite ve güvenilirlikle ilgili katı gereklilikler ve düzenlemeler, düzenli kalibrasyonu zorunlu kılar. Odak noktası, kalite yönetim sistemine entegre edilen ölçüm enstrümanlarıdır (örn. ISO 9001, HACCP, IFS).
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser'in tesislerinizde veya laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen kesintisiz izlenebilir kalibrasyonu; uzun süreli ürün kalitesi sağlar, tesis kullanılabilirliğini artırır ve proseslerinizin maliyet verimliliğini iyileştirir.
Kalibrasyon servislerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin ve tüm kritik proseslerinizi spesifikasyonlar dahilinde tutun.
Sürekli ürün kalitesini ve yüksek proses ve ürün güvenliğini garanti ederken size mümkün olan en iyi çözümleri sunmaya büyük önem veriyoruz. Endüstri uzmanlarından oluşan deneyimli ekibimiz kritik proses parametreleriniz için doğru ölçüm enstrümanlarını tasarlamanıza ve seçmenize yardımcı olacaktır. Sürdürülebilir müşteri ilişkilerine odaklanıyoruz ve sizinle uzun vadeli çalışmak istiyoruz.
%100
Hat üzerinde kalite ölçümü sayesinde sağlanan ürün güvenliği oranı
%30
Optik ölçüm teknolojileri ile faz ayrımı sayesinde sarf malzemelerinden sağlanan tasarruf oranı
>%10
Küresel Endress+Hauser iş gücü içinde servisle ilgili çalışanların oranı
Hacker-Pschorr yeni Bräurosl çadırında bir dünya prömiyeri gerçekleştirdi: merkezi bira tedariki için ilk vakum yalıtımlı boru tesisatı (VIP) doğrudan çadıra monte edildi ve Endress+Hauser de çadırda yer aldı.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Kullanılabilirlik
Enstrüman standardizasyonu
Projelerinizde ölçüm enstrümanlarının standardizasyonu ile devreye alma ve depolama maliyetinin azaltılması
Gıda ve içecek endüstrisinde su başlıca, temizlik ve üretim için ham madde olarak kullanılır. Optimizasyon potansiyeli; atık suyun önlenmesi, izlenmesi ve arıtılmasında yatmaktadır.
Tesisinizin güvenliğini ve performansını artırmak için gereken ekstra proje uzmanlığına ve teknik bilgiye ulaşın
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
İlaç Endüstrisi: İlaç endüstrisinin nabzı
Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanıza yardımcı olacak güvenilir bir partnerle çalışın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .